This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6414:在 C6414和 CCS 12.8.1上使用 fastrts64x.lib

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510604/tms320c6414-using-fastrts64x-lib-on-a-c6414-and-ccs-12-8-1

部件号:TMS320C6414

工具/软件:

将 CCS 从3.3 plat 升级到12.81.1、一些 C6414工程使用  fastrts64x.lib。 应用手册中节省了大量时间、但在12.8.1下编译时、没有引用任何 IS 函数。

该数学库仍然相关吗?

它的函数是否已合并到 rts6400.lib 或另一个 lib 中?

使用12.8.1构建时、为什么引用(位于3.3构建映射文件中)会消失?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    C6414没有设计支持、因此我们无法回答有关此部件的任何硬件或软件问题。 遗憾的是、我们团队中没有人会尝试将该器件用于任何最新的 CCS 版本、因此我们无法评论将 C6414与 CCS 12.8.1一起使用。

    顺便说一下、我注意到 C6414被列为过时(不再投入生产)。 我不在公司的工厂/生产部门工作、但我建议联系您的 TI 销售代表、确保实际能够购买您计划购买的器件数量。 如果我们真正停止在这台设备上的生产,我不知道时间范围是什么以及将产生多少额外的生产(如果它尚未停止)。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    感谢您的答复和信息。

    Tony