This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:UniFlash 闪存编程器适应25 MHz 振荡器频率

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510000/dra829v-uniflash-flash-programmer-adaptation-to-25-mhz-oscillator-frequency

器件型号:DRA829V
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

根据 TI PDK "pdk_jacinto_08_02_00_21"、我想使 UniFlash 编程器适应 具有25 MHz 振荡器频率的定制电路板。
系统固件传输后、  由于开关大小写不匹配、加载应用程序映像会卡在功能"UFP_xModemFileReceive"中。

为了支持不同的振荡器频率、需要对 PDK 进行哪些调整?


非常感谢您的帮助。

此致、
Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jakob:

    [引述 userid="591773" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510000/dra829v-uniflash-flash-programr-adaptation-to-25-mhz-oscillator-frequency
    根据 TI PDK "pdk_jacinto_08_02_00_21"、我想使 UniFlash 编程器适应 具有25 MHz 振荡器频率的定制电路板。

    您能否说明25 MHz 振荡器是否已通过定制电路板上使用 CCS 或 SD 引导模式的任何驱动程序示例进行了验证?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    感谢您的快速回答。 实际上、该问题已经解决、并且与振荡器频率无关。 现在一切都正常。

    此致、
    Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jakob:

    感谢您的快速回答。 实际上、该问题已经解决、并且与振荡器频率无关。 现在一切都正常。
    [/报价]

    感谢您提供此更新。 由于本主题不需要任何支持、我将关闭此主题。

    此致、

    Karthik