请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829V Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:
尊敬的 TI 团队: 
根据 TI PDK "pdk_jacinto_08_02_00_21"、我想使 UniFlash 编程器适应 具有25 MHz 振荡器频率的定制电路板。 
系统固件传输后、  由于开关大小写不匹配、加载应用程序映像会卡在功能"UFP_xModemFileReceive"中。 
为了支持不同的振荡器频率、需要对 PDK 进行哪些调整? 
非常感谢您的帮助。 
此致、 
Jakob