工具/软件:
您好、James:
客户希望 Micron 帮助进行 LPDDR4仿真、Micron 需要提供以下参数:MR11 MR12 MR13 MR14 MR22
我让客户按照以下链接阅读、但无法在 AM62A 上使用。 因此、我需要您提供帮助来获得这些价值。
TDA4中的值将相同、而 AM62A 中的值则不同。
BR、
Biao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、James:
客户希望 Micron 帮助进行 LPDDR4仿真、Micron 需要提供以下参数:MR11 MR12 MR13 MR14 MR22
我让客户按照以下链接阅读、但无法在 AM62A 上使用。 因此、我需要您提供帮助来获得这些价值。
TDA4中的值将相同、而 AM62A 中的值则不同。
BR、
Biao
biao、您可以在以下寄存器中读取它们以了解工作频率。 每个字节都有一个值。 请注意、MR12/MR14是训练值。
Denali_pi_350 0x0F30A578 PI_MR11_DATA_F2_0
Denali_PI_351 0x0F30A57C PI_MR12_DATA_F2_0
Denali_PI_351 0x0F30A57C PI_MR14_DATA_F2_0
Denali_PI_351 0x0F30A57C PI_MR22_DATA_F2_0
Denali_PI_374 0x0F30A5D8 PI_MR11_DATA_F2_1
Denali_PI_375 0x0F30A5DC PI_MR12_DATA_F2_1
Denali_PI_375 0x0F30A5DC PI_MR14_DATA_F2_1
Denali_PI_375 0x0F30A5DC PI_MR22_DATA_F2_1
Denali_pi_398 0x0F30A638 PI_MR11_DATA_F2_2
Denali_PI_399 0x0F30A63C PI_MR12_DATA_F2_2
Denali_PI_399 0x0F30A63C PI_MR14_DATA_F2_2
Denali_PI_399 0x0F30A63C PI_MR22_DATA_F2_2
Denali_pi_422 0x0F30A698 PI_MR11_DATA_F2_3
Denali_PI_423 0x0F30A69C PI_MR12_DATA_F2_3
Denali_PI_423 0x0F30A69C PI_MR14_DATA_F2_3
Denali_PI_423 0x0F30A69C PI_MR22_DATA_F2_3
此致、
James
您好、James
关于您的上一个答案,我有一个问题:根据 Micron 的 MR11和 MR12参考值,这些值应该是1字节的大小,但您的回复提到了一个4字节的值。 是这样吗?
下面是我读出的寄存器值。 您能否说明 MR11、MR12、MR14和 MR24的对应值是什么?
root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A578 Read at address 0x0F30A578 (0xffff90ee1578): 0x55000000 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A57c Read at address 0x0F30A57C (0xffffa890b57c): 0x20162011 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A5d8 Read at address 0x0F30A5D8 (0xffff8eacd5d8): 0x55000000 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A5dc Read at address 0x0F30A5DC (0xffff9b54e5dc): 0x20162B27 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A638 Read at address 0x0F30A638 (0xffff94126638): 0x55000000 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A63c Read at address 0x0F30A63C (0xffff9ca5463c): 0x20162412 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A698 Read at address 0x0F30A698 (0xffff9f50a698): 0x55000000 root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A69c Read at address 0x0F30A69C (0xffff9173269c): 0x20162B27
此致、
Yang