This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3-Q1:如何获取 MR11 MR12值?

Guru**** 2413240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509788/am62a3-q1-how-to-get-mr11-mr12-value

器件型号:AM62A3-Q1

工具/软件:

您好、James:

客户希望 Micron 帮助进行 LPDDR4仿真、Micron 需要提供以下参数:MR11 MR12 MR13 MR14 MR22

我让客户按照以下链接阅读、但无法在 AM62A 上使用。 因此、我需要您提供帮助来获得这些价值。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1282946/tda4ve-q1-how-to-read-ddr-mr11-mr12-mr14-mr22-register/4878161?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=MR11#4878161

TDA4中的值将相同、而 AM62A 中的值则不同。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    您能帮助检查一下吗?

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    biao、您可以在以下寄存器中读取它们以了解工作频率。  每个字节都有一个值。  请注意、MR12/MR14是训练值。

    Denali_pi_350 0x0F30A578 PI_MR11_DATA_F2_0
    Denali_PI_351 0x0F30A57C PI_MR12_DATA_F2_0
    Denali_PI_351 0x0F30A57C PI_MR14_DATA_F2_0
    Denali_PI_351 0x0F30A57C PI_MR22_DATA_F2_0

    Denali_PI_374 0x0F30A5D8 PI_MR11_DATA_F2_1
    Denali_PI_375 0x0F30A5DC PI_MR12_DATA_F2_1
    Denali_PI_375 0x0F30A5DC PI_MR14_DATA_F2_1
    Denali_PI_375 0x0F30A5DC PI_MR22_DATA_F2_1

    Denali_pi_398 0x0F30A638 PI_MR11_DATA_F2_2
    Denali_PI_399 0x0F30A63C PI_MR12_DATA_F2_2
    Denali_PI_399 0x0F30A63C PI_MR14_DATA_F2_2
    Denali_PI_399 0x0F30A63C PI_MR22_DATA_F2_2

    Denali_pi_422 0x0F30A698 PI_MR11_DATA_F2_3
    Denali_PI_423 0x0F30A69C PI_MR12_DATA_F2_3
    Denali_PI_423 0x0F30A69C PI_MR14_DATA_F2_3
    Denali_PI_423 0x0F30A69C PI_MR22_DATA_F2_3

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James
       关于您的上一个答案,我有一个问题:根据 Micron 的 MR11和 MR12参考值,这些值应该是1字节的大小,但您的回复提到了一个4字节的值。 是这样吗?

    下面是我读出的寄存器值。 您能否说明 MR11、MR12、MR14和 MR24的对应值是什么?

    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A578
    Read at address  0x0F30A578 (0xffff90ee1578): 0x55000000
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A57c
    Read at address  0x0F30A57C (0xffffa890b57c): 0x20162011
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A5d8
    Read at address  0x0F30A5D8 (0xffff8eacd5d8): 0x55000000
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A5dc
    Read at address  0x0F30A5DC (0xffff9b54e5dc): 0x20162B27
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A638
    Read at address  0x0F30A638 (0xffff94126638): 0x55000000
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A63c
    Read at address  0x0F30A63C (0xffff9ca5463c): 0x20162412
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A698
    Read at address  0x0F30A698 (0xffff9f50a698): 0x55000000
    
    root@am62axx-evm:/opt/edgeai-gst-apps# devmem2 0x0F30A69c
    Read at address  0x0F30A69C (0xffff9173269c): 0x20162B27

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请使用 TRM 提取适当的位字段:

    此致、

    James