This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:南亚 DDR 适应问题

Guru**** 2414250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494324/tda4ven-q1-nanya-ddr-adaptation-issues

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

RTOS 版本:SDK10.1

我们正在尝试适应 自己 TDA4VEN 板上的 Nanya 2G DDR (NT6AN512T32AC-J1H)、但它无法正常启动、只有 SBL 有部分打印。

 我还上传 syscfg 和 DDR 数据手册。请帮助我确认 DDR 参数配置是否正确?

e2e.ti.com/.../0246.all.zip

e2e.ti.com/.../8_2800_16bit_29002C00_16_2800_32bit_29002C00_32_2800_32bit_2900_Gb-LPDDR4-auto.PDF

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weizhen:

    您可以帮助尝试以下配置吗?

    e2e.ti.com/.../all-_2800_19_2900_.zip

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biao:

    配置很有用。当前启动可以引导到内核中。

    此外、如果我需要适应4G Nanya DDR (NT6AN1024F32AC-J2H)、我需要对配置进行哪些修改(在同一数据手册中)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weizhen:

    请尝试下面的配置、我更改了一些参数以帮助解决 mem 测试错误问题、请尝试、如果仍然存在 mem 测试错误、请上传日志。

    e2e.ti.com/.../all-_2800_20_2900_.zip

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Biao、

    使用最新配置时、memtester 仍会出现故障问题。

    e2e.ti.com/.../memtester_5F00_test_5F00_failed.txt

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请检查以下测试结果。

    e2e.ti.com/.../nanya_5F00_memory_5F00_test_5F00_result.rar

    调试方法:

    • 寄存器转储
    • Memtester 日志
    • MR 值转储
    • 培训价值转储
    • 眼图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    很抱歉、我很久没有更新此主题的状态。 因为我们目前正在与 Nanya 的工程师沟通 DDR 参数的细节和进行工作台压力测试。 现在同步当前情况。

    所有修改均基于 libiao 之前提供的 ALL(20).zip 进行。

    1) DDRSS_PHY_67_DATA 0x00000004 -> 0x00000104

    DDRSS_PHY_323_DATA 0x00000004 -> 0x00000104

    DDRSS_PHY_579_DATA 0x00000004 -> 0x00000104

    DDRSS_PHY_835_DATA 0x00000004 -> 0x00000104

    2)将 DQ ODT 从48欧姆修改为40欧姆。

    根据上述两项修改、我们在测试台上针对392个环路执行了"memtester 1G"测试。 在测试过程中、我们发现循环52和233出现失败错误、日志如下:"走零:测试13故障:0x00000200000002000!=0x0000000 2000、偏移为0x00000001ad5F1"。

    在这种情况下、我添加了以下修改。 目前、测试台上的 memtester 测试了210个环路、未报告任何错误、且测试仍在进行中

    3)将 CA ODT 从80欧姆修改为60欧姆。

    此致。