工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
您能否确认 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 引脚的电压域正确? 数据表显示 MMC0和 MMC2都具有所有成员引脚以下到相同的电压域。 但是、对于 MMC1、这些引脚分别显示在 VDDSHV3和 VDDSHV1之间
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的电路板设计人员:
当 UHS-I SD 卡更改其 IO 工作电压时、主机的 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 输入的逻辑状态不得改变。 如果这些 信号通过 会 改变电压的双电压 SDIO 单元的输入缓冲器进行传播、则无法保持有效的逻辑状态。 因此、这些信号功能被分配给不改变电压的 IO。 这些信号仅连接到 SD 卡连接器中的开关、因此当 SD 卡信号改变工作电压时、它们没有理由改变电压。 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 信号应连接到 SD 卡连接器开关、并通过连接到 VDDSHV1的外部拉电阻器拉至高电平。 具有上拉电阻器的其他 MMC1 SD 卡信号应 由动态 改变电压的 VDDSHV3源供电。
MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 引脚由与其他 MMC2引脚相同的电源轨供电。 但是、如果尝试将 UHS-I SD 卡连接到 MMC2、不应将这些引脚用于 MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 信号功能。 对于此用例、需要使用其他引脚多路复用选项之一来实现这些信号功能、该选项使用由固定电压源供电的 IO 电池。 MMC2分配是不同的 、因为我们 只期望 MMC2 与类似于 WiFi 或蓝牙收发器的板载固定电压 SDIO 器件一起使用。
此致、
Sreenivasa.
尊敬的电路板设计人员:
(+) AM62L:AM62L SD 卡引导兼容性问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛
AM62L:AM62L SD 卡引导兼容性问题
从 AM62L 上的 SD 卡启动时、发现不同品牌之间存在兼容性问题。 例如:
SanDisk SD 卡:某些型号无法启动。
金士顿 SD 卡:引导成功。
其他品牌:混合结果—一些卡工作正常,而其他卡无法启动。
当 SD 卡引导失败时: