This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] AM62L ( AM62L32 , AM62L31 )为什么 MMC1由两个不同的电压电源——VDDSHV1和 VDDSHV3供电?

Guru**** 2412110 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510506/faq-am62l-am62l32-am62l31-why-is-mmc1-powered-by-two-different-voltage-supplies-vddshv1-and-vddshv3

器件型号:AM62L

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

您能否确认 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 引脚的电压域正确?  数据表显示 MMC0和 MMC2都具有所有成员引脚以下到相同的电压域。  但是、对于 MMC1、这些引脚分别显示在 VDDSHV3和 VDDSHV1之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

      当 UHS-I SD 卡更改其 IO 工作电压时、主机的 MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 输入的逻辑状态不得改变。   如果这些 信号通过    会 改变电压的双电压 SDIO 单元的输入缓冲器进行传播、则无法保持有效的逻辑状态。 因此、这些信号功能被分配给不改变电压的 IO。 这些信号仅连接到 SD 卡连接器中的开关、因此当 SD 卡信号改变工作电压时、它们没有理由改变电压。  MMC1_SDCD 和 MMC1_SDWP 信号应连接到 SD 卡连接器开关、并通过连接到 VDDSHV1的外部拉电阻器拉至高电平。 具有上拉电阻器的其他 MMC1 SD 卡信号应 由动态 改变电压的 VDDSHV3源供电。  

     MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 引脚由与其他 MMC2引脚相同的电源轨供电。 但是、如果尝试将 UHS-I SD 卡连接到 MMC2、不应将这些引脚用于 MMC2_SDCD 和 MMC2_SDWP 信号功能。 对于此用例、需要使用其他引脚多路复用选项之一来实现这些信号功能、该选项使用由固定电压源供电的 IO 电池。 MMC2分配是不同的 、因为我们 只期望 MMC2 与类似于 WiFi 或蓝牙收发器的板载固定电压 SDIO 器件一起使用。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的电路板设计人员:

    (+) AM62L:AM62L SD 卡引导兼容性问题-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    AM62L:AM62L SD 卡引导兼容性问题


    从 AM62L 上的 SD 卡启动时、发现不同品牌之间存在兼容性问题。 例如:

    ​​SanDisk SD 卡​​:某些型号无法启动。
    ​​金士顿 SD 卡​​:引导成功。
    ​​其他品牌​​:混合结果—一些卡工作正常,而其他卡无法启动。

    当 SD 卡引导失败时:

    是、这是一个已知问题、勘误表正在更新。  您的观察结果与我们一致,几种不同类型的 SanDisk 卡失败,而其他制造商的卡成功引导。  对于芯片版本1.0、除了继续使用工作卡之外、没有强大的权变措施。  我们还看到、如果您同时设置主 SD 卡引导和备份到 SD 卡引导、有时备份引导会在主引导失败的特定卡上成功。  
    此致、
    Sreenivasa.