This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:[MCU2_0] 5.261776 s:[致命]:核心已中止!!!

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1494120/tda4vm-mcu2_0-5-261776-s-fatal-core-has-aborted

器件型号:TDA4VM

工具/软件:

您好、

使用 HS 设备时、我的 MCU2_0显示屏如下所示。

root@j721e-evm:/opt/vision_apps# [MCU2_0]      4.983124 s: CIO: Init ... Done !!!
[MCU2_0]      4.983199 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
[MCU2_0]      4.983236 s: CPU is running FreeRTOS
[MCU2_0]      4.983258 s: APP: Init ... !!!
[MCU2_0]      4.983275 s: SCICLIENT: Init ... !!!
[MCU2_0]      4.983500 s: SCICLIENT: DMSC FW version [10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)]
[MCU2_0]      4.983541 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0xa
[MCU2_0]      4.983564 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 4.0
[MCU2_0]      4.983588 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
[MCU2_0]      4.983611 s: UDMA: Init ... !!!
[MCU2_0]      4.984876 s: UDMA: Init ... Done !!!
[MCU2_0]      4.984945 s: MEM: Init ... !!!
[MCU2_0]      4.984984 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ d9000000 of size 15728640 bytes !!!
[MCU2_0]      4.985045 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 3600000 of size 262144 bytes !!!
[MCU2_0]      4.985092 s: MEM: Created heap (DDR_CACHE_WT_MEM, id=7, flags=0x00000000) @ d9f00000 of size 1048576 bytes !!!
[MCU2_0]      4.985135 s: MEM: Init ... Done !!!
[MCU2_0]      4.985154 s: ETHFW: Init ... !!!
[MCU2_0]      5.244289 s: ETHFW: Warning: Using 6 random MAC address(es)
[MCU2_0]      5.244413 s: ETHFW: Shared multicasts:
[MCU2_0]      5.244460 s: ETHFW:   01:00:5e:00:00:01
[MCU2_0]      5.244492 s: ETHFW:   01:00:5e:00:00:fb
[MCU2_0]      5.244522 s: ETHFW:   01:00:5e:00:00:fc
[MCU2_0]      5.244550 s: ETHFW:   33:33:00:00:00:01
[MCU2_0]      5.244578 s: ETHFW:   33:33:ff:1d:92:c2
[MCU2_0]      5.244606 s: ETHFW:   01:80:c2:00:00:00
[MCU2_0]      5.244633 s: ETHFW:   01:80:c2:00:00:03
[MCU2_0]      5.244658 s: ETHFW: Reserved multicasts:
[MCU2_0]      5.244687 s: ETHFW:   01:80:c2:00:00:0e
[MCU2_0]      5.244716 s: ETHFW:   01:1b:19:00:00:00
[MCU2_0]      5.244759 s: ETHFW: CPSW recovery is not enabled
[MCU2_0]      5.244978 s: EnetMcm: CPSW_9G on MAIN NAVSS
[MCU2_0]      5.254356 s: Mdio_open: MDIO manual mode enabled
[MCU2_0]      5.254426 s:
[MCU2_0]      5.261681 s: [FATAL]: Core has Aborted!!!
[MCU2_0] DFAR =0x0 DFSR =0x0
[MCU2_0]      5.261761 s: IFAR =0xe59ff018 IFSR =0xd
[MCU2_0]      5.261790 s: CPSR =0x197 SP =0x0
[MCU2_0]      5.261809 s: LR =0x0 R0 =0x0
[MCU2_0]      5.261827 s: R1 =0x0 R2 =0x0
[MCU2_0]      5.261844 s: R3 =0x0 R4 =0x0
[MCU2_0]      5.261862 s: R5 =0x0 R6 =0x0
[MCU2_0]      5.261889 s: R7 =0x0 R8 =0x0
[MCU2_0]      5.261910 s: R9 =0x0 R10 =0x0
[MCU2_0]      5.261927 s: R11 =0x0 R12 =0x0

当我使用 GP 设备时、它实际上可以正常工作。

我无法找到问题的根源、您能帮助我看看问题可能在哪里吗?

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    它只是来自 EthFw 吗? 是否可以尝试在 MCU2_0上禁用 EthFw 并查看它是否引导?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    在上述日志中、EthFw 仍处于启用状态。 您能尝试从 MCU2_0完全禁用它吗? 您可以按照以下链接中提到的步骤完全禁用 EthFw。

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/ETHFW_DEMOS.html#ETHFW_HOWTO_DISABLE

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我明白您的意思。 关断 EthFw 后、MCU2_0现在可以正常启动。 但是、我目前想了解 EthFw 为何出现故障。 感谢你的帮助。

     

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    好的、这确认问题仅是由于 EhFw 引起的。  

    您是否在 EthFw 中添加了以下调试打印? 您似乎已在 EthFw 中添加了对新 PHY 的支持。 您能否检查以太网 PHY 中是否有任何问题?

    [MCU2_0] 6.052214 s:[debug][mvq6223.c:453] msdGetSMIC45ExtPhyReg ():ExtSmi:0x00、devaddr 0x01、regAddr 0xc011、值0x0000
    [MCU2_0] 6.053270 s:[debug][mvq6223.c:453] msdGetSMIC45ExtPhyReg ():ExtSmi:0x00、devaddr 0x01、regAddr 0xc012、值0x0000
    [MCU2_0] 6.053346 s:[error][mvq88E2111.c:250] mtdGetFirmwareVersion():如果全部为0、则固件未运行
    [MCU2_0] 6.053416 s:[debug][MVQ_switchphy.c:338] mvqSwitchPhy_config ():获取 MVQ88E2111固件版本= 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0
    [MCU2_0] 6.053633 s:Cpsw_openPortLinkNoPhy:端口2:链路接通:1Gbps 全双工

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我发现我的 AG568N 芯片没有编程、所以我继续编程。 但是、问题又回到了[致命]:核心已中止!!!

    [MCU2_0]      4.986202 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_0]      4.986241 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_0]      4.986263 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_0]      4.986281 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_0]      4.986514 s: SCICLIENT: DMSC FW version [10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)]
    [MCU2_0]      4.986555 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0xa
    [MCU2_0]      4.986581 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 4.0
    [MCU2_0]      4.986606 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      4.986629 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_0]      4.987884 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      4.987957 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_0]      4.987994 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ d9000000 of size 15728640 bytes !!!
    [MCU2_0]      4.988053 s: MEM: Created heap (L3_MEM, id=1, flags=0x00000000) @ 3600000 of size 262144 bytes !!!
    [MCU2_0]      4.988100 s: MEM: Created heap (DDR_CACHE_WT_MEM, id=7, flags=0x00000000) @ d9f00000 of size 1048576 bytes !!!
    [MCU2_0]      4.988145 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_0]      4.988164 s: ETHFW: Init ... !!!
    [MCU2_0]      5.247300 s: ETHFW: Warning: Using 6 random MAC address(es)
    [MCU2_0]      5.247426 s: ETHFW: Shared multicasts:
    [MCU2_0]      5.247473 s: ETHFW:   01:00:5e:00:00:01
    [MCU2_0]      5.247508 s: ETHFW:   01:00:5e:00:00:fb
    [MCU2_0]      5.247537 s: ETHFW:   01:00:5e:00:00:fc
    [MCU2_0]      5.247564 s: ETHFW:   33:33:00:00:00:01
    [MCU2_0]      5.247590 s: ETHFW:   33:33:ff:1d:92:c2
    [MCU2_0]      5.247617 s: ETHFW:   01:80:c2:00:00:00
    [MCU2_0]      5.247643 s: ETHFW:   01:80:c2:00:00:03
    [MCU2_0]      5.247666 s: ETHFW: Reserved multicasts:
    [MCU2_0]      5.247696 s: ETHFW:   01:80:c2:00:00:0e
    [MCU2_0]      5.247725 s: ETHFW:   01:1b:19:00:00:00
    [MCU2_0]      5.247764 s: ETHFW: CPSW recovery is not enabled
    [MCU2_0]      5.247985 s: EnetMcm: CPSW_9G on MAIN NAVSS
    [MCU2_0]      5.257348 s: Mdio_open: MDIO manual mode enabled
    [MCU2_0]      5.257414 s:
    [MCU2_0]      5.264705 s: [FATAL]: Core has Aborted!!!
    [MCU2_0] DFAR =0x0 DFSR =0x0
    [MCU2_0]      5.264784 s: IFAR =0xe59ff018 IFSR =0xd
    [MCU2_0]      5.264818 s: CPSR =0x197 SP =0x0
    [MCU2_0]      5.264839 s: LR =0x0 R0 =0x0
    [MCU2_0]      5.264858 s: R1 =0x0 R2 =0x0
    [MCU2_0]      5.264877 s: R3 =0x0 R4 =0x0
    [MCU2_0]      5.264906 s: R5 =0x0 R6 =0x0
    [MCU2_0]      5.264928 s: R7 =0x0 R8 =0x0
    [MCU2_0]      5.264946 s: R9 =0x0 R10 =0x0
    [MCU2_0]      5.264963 s: R11 =0x0 R12 =0x0
    [MCU2_1]      5.104278 s: CIO: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      5.104353 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [MCU2_1]      5.104395 s: CPU is running FreeRTOS
    [MCU2_1]      5.104421 s: APP: Init ... !!!
    [MCU2_1]      5.104445 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [MCU2_1]      5.104674 s: SCICLIENT: DMSC FW version [10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)]
    [MCU2_1]      5.104716 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0xa
    [MCU2_1]      5.104746 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 4.0
    [MCU2_1]      5.104774 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      5.104799 s: UDMA: Init ... !!!
    [MCU2_1]      5.106144 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      5.106208 s: MEM: Init ... !!!
    [MCU2_1]      5.106254 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ da000000 of size 16777216 bytes !!!
    [MCU2_1]      5.106319 s: MEM: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]      5.106347 s: IPC: Init ... !!!
    [MCU2_1]      5.106403 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [MCU2_1]      5.106450 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [MCU2_1]     16.701005 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [MCU2_1]     16.705671 s: IPC: Init ... Done !!!
    [MCU2_1]     16.705734 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [C6x_1 ]      5.291240 s: CIO: Init ... Done !!!
    [C6x_1 ]      5.291267 s: ### CPU Frequency = 1350000000 Hz
    [C6x_1 ]      5.291278 s: CPU is running FreeRTOS
    [C6x_1 ]      5.291286 s: APP: Init ... !!!
    [C6x_1 ]      5.291294 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C6x_1 ]      5.291491 s: SCICLIENT: DMSC FW version [10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)]
    [C6x_1 ]      5.291503 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0xa
    [C6x_1 ]      5.291512 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 4.0
    [C6x_1 ]      5.291523 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C6x_1 ]      5.291532 s: UDMA: Init ... !!!
    [C6x_1 ]      5.293026 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C6x_1 ]      5.293049 s: MEM: Init ... !!!
    [C6x_1 ]      5.293062 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ dc000000 of size 16777216 bytes !!!
    [C6x_1 ]      5.293080 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C6x_1 ]      5.293089 s: IPC: Init ... !!!
    [C6x_1 ]      5.293118 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [C6x_1 ]      5.293134 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C6x_1 ]     15.637228 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [C6x_1 ]     15.641068 s: IPC: Init ... Done !!!
    [C6x_1 ]     15.641111 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [C6x_2 ]      5.428520 s: CIO: Init ... Done[   34.649130] virtio_rpmsg_bus virtio3: msg received with no recipient
     !!!
    [C6x_2 ]      5.428549 s: ### CPU Frequency = 1350000000 Hz
    [C6x_2 ]      5.428560 s: CPU is running FreeRTOS
    [C6x_2 ]      5.428568 s: APP: Init ... !!!
    [C6x_2 ]      5.428577 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C6x_2 ]      5.428770 s: SCICLIENT: DMSC FW version [10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)]
    [C6x_2 ]      5.428783 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0xa
    [C6x_2 ]      5.428792 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 4.0
    [C6x_2 ]      5.428803 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C6x_2 ]      5.428813 s: UDMA: Init ... !!!
    [C6x_2 ]      5.430256 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C6x_2 ]      5.430282 s: MEM: Init ... !!!
    [C6x_2 ]      5.430295 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ e0000000 of size 16777216 bytes !!!
    [C6x_2 ]      5.430314 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C6x_2 ]      5.430323 s: IPC: Init ... !!!
    [C6x_2 ]      5.430346 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [C6x_2 ]      5.430363 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C6x_2 ]     15.791028 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [C6x_2 ]     15.794684 s: IPC: Init ... Done !!!
    [C6x_2 ]     15.794715 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    [C7x_1 ]      6.169853 s: CIO: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      6.169868 s: ### CPU Frequency = 1000000000 Hz
    [C7x_1 ]      6.169881 s: CPU is running FreeRTOS
    [C7x_1 ]      6.169890 s: APP: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      6.169897 s: SCICLIENT: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      6.170083 s: SCICLIENT: DMSC FW version [10.0.8--v10.00.08 (Fiery Fox)]
    [C7x_1 ]      6.170098 s: SCICLIENT: DMSC FW revision 0xa
    [C7x_1 ]      6.170108 s: SCICLIENT: DMSC FW ABI revision 4.0
    [C7x_1 ]      6.170119 s: SCICLIENT: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      6.170128 s: UDMA: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      6.171236 s: UDMA: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      6.171250 s: MEM: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      6.171261 s: MEM: Created heap (DDR_LOCAL_MEM, id=0, flags=0x00000004) @ 117000000 of size 268435456 bytes !!!
    [C7x_1 ]      6.171283 s: MEM: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]      6.171292 s: IPC: Init ... !!!
    [C7x_1 ]      6.171307 s: IPC: 6 CPUs participating in IPC !!!
    [C7x_1 ]      6.171322 s: IPC: Waiting for HLOS to be ready ... !!!
    [C7x_1 ]     16.044694 s: IPC: HLOS is ready !!!
    [C7x_1 ]     16.046707 s: IPC: Init ... Done !!!
    [C7x_1 ]     16.046730 s: APP: Syncing with 5 CPUs ... !!!
    

    我解决[致命]的初始方法:核心已中止!!! 问题是检查硬件电源。

    但现在我的电源似乎正常工作、我没有任何新的想法来解决这个问题。

    我很荣幸听到你们的观点。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    问题很可能出在 新添加的 PHY 驱动程序中。 那么、 您能否将 JTAG 连接到此电路板、在 PHY 驱动程序上放置断点并查看它是否正常工作? 它是访问某个空指针还是访问某个无效的存储器位置?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    当我想使用 JTAG 调试时、我注意到了一个文档。 它通知我、默认情况下会关闭 HS-SE 版本的 JTAG 调试。 因此、我开始研究如何启用 JTAG 调试功能。 本文件中有一句话、写如下。

    .. note::
    
       Please note that all steps in this document require JTAG connectivity to be
       enabled in efuses. Otherwise the steps in this document do not have any
       effect.

    我没有在 HS-SE 版本中刻录电子保险丝。 如何确认此开发板上电子保险丝的 JTAG 连接是已启用还是已禁用?

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    该 PHY 是否经过了以某种方式验证? 因为新添加的 PHY 驱动程序中似乎崩溃了。  

    关于 HS-SE 板、是的、 JTAG 将被锁定、因此默认情况下无法连接 JTAG。  您是否有 具有相同 PHY 的 GP 板?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    当我在 GP 板上运行程序时、没有崩溃。 一切正常工作。 但是、在 HS-SE 板上会崩溃。

    此致、

    Yang

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    这很奇怪。 是否可以在 EVM 上重现此问题?  此外、您能否检查  MCU2_0上偏移0xe59ff018处的可用资源?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我无法找到有关该寄存器的信息、显示的结果如下。 我没有 EVM 板、因此无法在 EVM 板上重现此问题。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    因此、至少可从 A72访问该存储器位置。 此区域是否甚至映射到 R5F? R5F 可以访问该存储器区域吗?  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    很抱歉、但我没有看到任何中止、我看到许多故障很可能写入某些 PHY 寄存器? 您能否查看其失败的原因?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我目前还没有找到问题所在。 相同的 vx_app_rtos_linux_mcu2_0.out 在 GP 板上正常运行、但在 HS 板上运行时、上面显示的日志会出现错误。 两个 vx_app_rtos_linux_mcu2_0.out 文件之间的唯一区别是它们是有符号文件还是无符号文件。 此外、我测量了 PHY 电压、结果表明电源正常。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    这只有在使用 Linux 引导时才会出现? 另外、这是否仅在 MCU2_0上启用以太网时才会出现?  

    是否可以启用 TIFS 日志以查看是否存在任何防火墙例外?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    仅在启用以太网时才会发生这种情况。 我使用了以下命令、这种现象如图所示。 我已经关闭了防火墙。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    抱歉、哪个防火墙已禁用?  

    此外、您是否即使在 Linux 上也启用了以太网?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    带有 CPSW2G ETHFW 的 CPSW9G 已启用、并且没有向 eth0和 eth1网络接口添加防火墙规则。

    为什么在 HS 板上配置 PHY 寄存器而在 GP 板上正常运行时、同一软件会遇到 MDIO 问题?

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    对不起,我没有得到下面的陈述。 您必须关闭哪个防火墙才能解决此问题?  

    "这仅在启用以太网时发生。 我使用了以下命令、这种现象如图所示。 我已经关上了防火墙。"  

    如何 配置 PHY 寄存器? 配置前是否锁定? 或任何其他检查?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我很抱歉没有明确表达自己的想法。 我想说的是、当我屏蔽以太网功能时、错误日志不再出现。 关于 PHY 寄存器配置、HS 和 GP 配置是相同的、没有修改。 GP 板可以正常运行、但 HS 板无法正常运行。

    我现在发现了一个 PHY 振荡器问题、这导致了以下错误日志。

     但是、以下日志是否与振荡器问题有关?

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    但 PHY 是否使用单独的振荡器、这是否与 GP 板不同?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    PHY 使用独立的晶体振荡器、与 GP 板没有什么不同。

    我怀疑这与 MDIO 被占用有关、导致寄存器读取/写入失败。

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    这也与 HS 板无关、对吧? 它也很可能发生在 GP 板上。  

    能否请确保仅在 MDIO 线路空闲时执行事务?

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    是的、GP 板在其他操作期间偶尔会遇到此问题、但 HS 板始终表现出此问题。 也许我应该深入研究 MDIO 运行时序。 如果还有其他问题、我们可以稍后再讨论。 感谢您的持续回答!

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yang。