This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:什么's AM3352支持的最大周期时间和 SPI 时钟速率

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509740/am3352-what-s-the-max-cycle-time-and-spi-clock-rate-supported-by-am3352

器件型号:AM3352

工具/软件:

尊敬的专家

阅读数据表后还有一些问题

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am3352.pdf?ts = 1746502249858&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM3352%253FkeyMatch%253DAM3352%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN-ALT

(1)我们是否支持 SPI 的"最大"持续时间限制?

(2)我可以说最大 SPI 时钟为16MHz 吗?

1/62.5ns = 16M

谢谢你

Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Gibbs

    感谢您的查询。

    Unknown 说:
    (1)我们是否支持 SPI 的"最大"持续时间限制?

    我正在尝试理解您的问题。

    您是否询问处理器是否支持数据 表中指定的最大速度?

     

    [报价 userid="533255" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509740/am3352-what-s-the-max-cycle-time-and-spi-clock-rate-supported-by-am3352

    (2)我可以说最大 SPI 时钟为16MHz 吗?

    1/62.5ns = 16M

    [/报价]

    根据计算结果、这似乎是正确的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Sreenivasa

    >>您是否询问处理器是否支持数据 表中指定的最大速度?

    关注讨论、

    我认为"最大"SPI 时钟(速度)为16MHz

    但我认为最低 SPI 时钟(速度)没有限制、对吧?

    谢谢你

    Gibbs