工具/软件:
背景: 我逐步按照 edgeai-modelmaker 说明操作、可以训练模型并将其转换为 onnx 文件 、然后 成功生成模型工件。 一切都很好,但当我签出编译 run.log 时,一些打印输出看起来对我来说并不正确。
另外、我将同一图像上传到 SK-AM62A-LP 并进行了推理、发现它们的性能不同。 在主机上仿真的已编译模型的推理结果明显优于 SK-AM62A-LP 产生的推理结果。 我怀疑这是由于这个潜在的编译问题。
e2e.ti.com/.../0726.run.log
您好:
我想问什么编译 run.log 行47和48 "无法找到初始化程序在索引- 1节点93
无法在索引-1中找到节点109"的初始化值? 我在编译 run.log 中也看到了相同的内容。
另一个问题是、如您所提到的、在"===================之后 [子图形0的优化已开始]===================== 重复打印"、"无效图层名称"。 我不明白这是什么意思。
我提出这两个问题的原因是、我发现在主机上仿真的已编译模型工件的推理结果明显优于 使用相同模型工件的 SK-AM62A-LP 产生的推理结果。 ( 有关更多详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../sk-am62a-lp-edgeai-modelmaker-which-shell-python-script-produces-outputs-folder 我怀疑 run.log 中的奇怪输出与此问题有关。 可能有些层在子图优化中无效、因此会影响 SK-AM62A-LP 上的模型工件的性能。
我期待着听到你们任何人的声音。 谢谢。
此致、
马特