This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在生成的文件中包括更改的路径

Guru**** 2411110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1502116/ccstudio-include-path-changed-in-generated-files

部件号:CCSTUDIO

工具/软件:

使用:

工程包含搜索路径为…

...

经过一个清洁和建造,奇怪的足够…

 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source/security/security_common/drivers/secure_ipc_notify

…μ s 显示在包含路径上而不是…

 C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source/security

奇怪的…

C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source/security/security_common/drivers/security_ipc_notify

被称为一个不存在的目录(它是),但…

此目录在工程中引用的位置?

两者都出现在几个子 dir_rules.mk 文件中…

"c:/ti/ti-cgt-armllvm_4.0.0.LTS/bin/tiarmclang.exe -c -mcpu=cortex-R5 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv3-D16 -mlittle-endian -mthumb -O1 -i"C:/ti/ti-cgt-armllvm_4.0.0.LTS/include/c -i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source " -i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source/security/security_common/drivers/security_ipc_notify /"-i"C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source/security/security_common/drivers/secure_ipc_notify -i"../"-i"../Include"-i"../50019F-COD008_Husco/BIOS"-i"../50019F-COD008_BIOS/ src Crossover_Code src I/ Crossover_Code src I/ Crossover_Code I/- Crossover_Code - src - src - src - Crossover_Code - BIOS/HUSCOD008"/CODCSI/CODCM008/BIOS"/CODCA/CODCSO - Crossover_Code - src - src - BIOS/OBIOS/OBIOS/OUSDA2018"BIOS/BIOS - Crossover_Code - Crossover_Code - Crossover_Code - src - BIOS/OCSI/OUS/ODA500F" Crossover_Code src Crossover_Code src Crossover_Code src /Software/50019F-HCS/50019F-COD007_HCS_Boot_Software Boot_Software @。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您说的是这样  

      C:/ti/mcu_plus_sdk_am263px_10_01_00_31/source/security/security_common/drivers/secure_ipc_notify

    您的本地 SDK 中不存在?  
    此外、您正在使用哪个版本的 CCS?  

    谢谢您、

    Susan Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目录和文件存在。

    我正在使用 CCS...

    我在 Arm Compiler... Include Options 的工程属性中添加 Include 文件夹。

    当我切换到 Release Bu8ild 配置(从 Debug Build Configuration)时、代码会编译。  切换回 Debug Build Configuration 会产生相同的故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否对此问题进行了任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到任何解决这个问题的建议。  是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    请允许我有一天的时间来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我看着这个,似乎有一些与项目设置有关的东西,如果我没有项目,我可能很难重现,你能分享项目吗?

    否则、我建议使用 SDK 中的 SBL 示例工程作为参考点并进行修改。