This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721EXCPXEVM:J721EXCP01EVM:TDA4VM EVM

Guru**** 2482465 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509497/j721excpxevm-j721excp01evm-tda4vm-evm

器件型号:J721EXCPXEVM
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VMDRA829

工具/软件:

我将 按照 https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/10_01_00_04/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html 中列出的说明为 TDA4VM 设置 CCS (v12.4.0.00007)

操作系统:Ubuntu 22.04.

启动目标配置文件时出现以下错误。  

"DMSC_Cortex-M3_0:GEL:加载文件/home/dlfxk3cz3/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/emulation/gel/J721E_DRA829_TDA4VM/gel/J721E_OBSCLK/J721E_OBSCLK.gel 时出错:无法打开 GEL 文件/home/dlfxk3cz3/ti/ccs1240/ccs/ccs_base/emulation/gel/J721E_DRA829_TDA4VM/gel/J721E_OBSCLK/J721E_OBSCLK.gel
"

但 CCS 所查找的文件位于预期位置。  

以下是支持的快照

您能帮助我如何解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我这边、我也看到了相同的错误、但我可以成功启动 PDK JavaScript 并可以连接到内核。

    您能否在 PDK 中加载 launch.js 脚本并检查它是否仍在成功加载 DMSC 固件和 DDR 配置?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    脚本中提到的文件名与路径中存在的文件不同。



    请将燃料名称从"J721E_OBSCLK.gel"修改为"J721E_OBSCLK.gel"。  

    此致、
    Sudheer