This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:couldn't 连接到评估套件 UART 端口

Guru**** 2482465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509466/am62a7-couldn-t-connect-to-eval-kits-uart-port

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的团队:

我已通过 BalenaEtcher 将 WIC 映像文件刷写到 SD 卡中、并将其插入插槽中。

以下是来自设备管理器和 TeraTerm 的两个 COM 端口截图。 COM ports speed 设置为115200。 但我仍然看不到任何引导日志或打开终端并使用它。

因此我无法启动评估板。

请你把我做错的地方告诉我。

谢谢、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    您可能连接到了错误的 UART 端口。 请按如下所示连接到 UART 端口。 有关更多信息、请参阅 AM62A 入门套件快速入门指南

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JiZhong:

    是的、现在已解决。 谢谢!