This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:从 AM62A74上的主域 R5F 访问 MCU GPIO 和 SPI

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508563/am62a7-q1-accessing-mcu-gpios-and-spi-from-main-domain-r5f-on-am62a74

器件型号:AM62A7-Q1
主题:AM62A74中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的您好:

对于 AM62A74、 我们需要确认是否可以从主域 R5f 内核而不是 MCU 内核访问 MCU GPIO 和 MCU_SPI0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma Amr、

    感谢您的查询。

    检查 查询是否与可行性有关、或者您是否在寻找访问上述外设或 IO 的支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    在此阶段、我只是尝试确认从主域 R5F 内核而不是 MCU R5F 内核访问 MCU_GPIO 和 MCU_SPI0是否可行。
    如果有可能、我希望就如何实现这一目标提供一些指导。

    此致、
    Fatma Amr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fatma Amr

    谢谢你。

    根据处理器功能、这应该是可行的、但可能具有软件依赖性。

    让我在内部进行检查并重新分配。

    此致、

    Sreenivasa.

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Fatma Amr

    请分享在我重新分配给专家时您正在使用的开发环境。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatma Amr、

     根据 WKUP 域的中断表、MCU SPI 中断会路由到 WKUP R5F 内核。

    因此、您可以在中断模式下使用 MCSPI。

    根据下面的方框图、MCU GPIO 也可以路由到 WKUP R5F 内核。

    这些特性受支持、并可在 SoC 上启用。

    软件注意事项:
    •GPIO 中断路由器输出已在 sci_client_rm_cfg.c 文件中配置。
    •目前、MCSPI 示例不适用于 WKUP R5F 内核、因此您需要将现有 MCU MCSPI 示例移植到 WKUP R5F 内核并使其正常工作。
    •此外、您在从 WKUP R5F 内核访问 MCU 外设时可能会观察到延迟。

    此致、

    Anil.