This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:[KSS2.0]通过 MCU 或 SMS 域访问 RPMB。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509291/tda4ve-q1-kss2-0-rpmb-accessing-through-mcu-or-sms-domains

器件型号:TDA4VE-Q1

工具/软件:

大家好、TI 专家。  

我们 有兴趣使用 eMMC 处的 RPMB 分区来实现安全存储概念、但我们有以下问题:

1 -它是从 MCU R5F 还是 HSM 内核访问、还是仅由 OPTEE 访问?

2- PDK 是否支持要使用直接 API?  

3-这些信息是否记录在某个地方? 如果是、您是否会分享文档?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nadeen。

    很抱歉、延迟的回复。

    Unknown 说:
    1-可从 MCU R5F 或 HSM 内核访问、还是仅可通过 OPTEE 访问?

    是的、可以从任何核心进行访问。

    Unknown 说:
    2- PDK 中是否支持使用直接 API?  [/报价]

    目前、PDK 不支持 API。

    Unknown 说:
    3-这些信息是否记录在某个地方? 如果是、您会分享文档吗?

    是、它们可以在 EMMC 规范手册(JEDEC 规范:JESD84-B51)部分找到 6.6.22

    此致

    Gokul

    [/quote]