This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:我需要 USB 主机寄存器手册

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, AM5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481172/am5716-i-need-usb-host-register-manual

器件型号:AM5716
主题: AM5718中讨论的其他器件

工具/软件:

USB 主机芯片、我想检查寄存器。 但是、USB 寄存器手册在 AM5716 TRM 中不会退出

您能和我分享吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、赛

    客户需要使用主机模式的 USB 寄存器、但无法在寄存器手册中找到该寄存器。

    项目紧急时、您能提供帮助吗? 谢谢。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    TRM 中似乎没有 USB 寄存器手册、但其他接口控制器有该寄存器手册。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zmg、Zekun、

    您能否分享有关此故障的更多信息? 过去、我可以假设使用定制电路板、并且您正确使用 Linux 了吗?

    有关 USB 的额外信息只能根据保密协议获得、因此我们可以通过电子邮件解决。

    请参阅:  

    客户需要哪些寄存器? 本章是否没有他们需要的内容?

    26.3 USB3 PHY 和 SATA PHY 寄存器手册

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liying、

    我出差外出。 我下周还会再来的,请期待延误。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    根据客户的反馈、他们使用 AM57作为 USB 主机并通过外部 MCU 进行压力测试。  

    您能帮助分析这种现象的可能原因吗?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying  

    您能详细说明一下这个测试程序吗?

    是的、我们使用的是定制电路板和 Linux。 我们使用 USB、连接到用作 USB 设备的 MCU 板。 AM5716通过 USB 主机、MCU 升级固件和重新启动将固件发送到 MCU 板。 在 MCU 重新启动时、AM5716 USB 主机检测到断开连接。 重新启动后、USB 主机检测到连接、5716再次发送固件。 我们测试这个循环超过400次。 最后、USB 主机裸片。 日志如下所示:

    启动 MCU 需要多长时间? 如何控制 MCU 重新启动?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zekun、

    我必须在内部进行协商。 请等待1到2天的回复。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ying、

    经过内部讨论、 V BUS 放电和充电似乎有某些 USB 合规时序。  

    您能分享以下内容吗  

    启动 MCU 需要多长时间? 如何控制 MCU 重新启动?

    它是什么样的连接? USB A、C?

    您能分享该子系统的原理图吗?

    使用的是哪个 SDK 版本?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM5716不控制 MCU 重启。 当 MCU 收到来自5716的 firwmare 时、它会重新启动并自行升级。

    这需要大约6秒、而 USB 引脚可能会悬空。

    AM5716仅通过 USB D+、D-连接到 MCU、无 V BUS、PCB 如下所示:

    连接是引脚对引脚的、而不是 USB A 或 C?

    SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liying、

    [引述 userid="637115" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481172/am5716-i-need-usb-host-register-manual/5716671 #5716671"]

    这需要大约6秒、而 USB 引脚可能会悬空。

    AM5716仅通过 USB D+、D-连接到 MCU、无 V BUS、PCB 如下所示:

    连接是引脚对引脚的、而不是 USB A 或 C?

    [/报价]

    您能详细说明 MCU 和 AM5716的连接方式吗? 我是否正确理解它们是"硬接线"?  

    正如我的 USB 工程师同事通过电子邮件解释的:

    "讨论的一个方面是、如果这种类型的应力测试是有效的用例? 数百次上电/断电会导致 Vbus 通过连接器充电/放电循环。

    这些连接器还具有一定数量的连接/断开周期额定值–这些连接器还必须通过 USB 认证、但在许多情况下并非如此。 "

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、连接为"硬接线"、如下所示:

    这种类型的连接是否有一些问题? 还是正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liying

    根据我们与 USB 工程师的一些内部讨论、此 USB 场景似乎不符合 USB 规范。  USB 规范要求 USB 器件 DP/DM 线路应在连接到 USB 主机之前通电并处于已知状态。  但在此用例中、MCU USB DP/DM 线路在重新启动期间可能处于悬空状态、这可能会使 USB 主机感到困惑。 由于它似乎不是有效的 USB 用例、因此超出了我们的支持范围。  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据与我们的 USB 工程师进行的一些内部讨论、此 USB 场景似乎不符合 USB 规范。  USB 规范要求 USB 器件 DP/DM 线路应在连接到 USB 主机之前通电并处于已知状态。  但在此用例中、MCU USB DP/DM 线路在重新启动期间可能处于悬空状态、这可能会使 USB 主机感到困惑。 由于它似乎不是有效的 USB 用例、因此超出了我们的支持范围。  [/报价]

    你好、Josue

      是否有任何演示要在 TI EVM 中向我们的客户展示以供参考?

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    定义演示? 我们可以在 EVM 中展示 USB 主机的方式。

    AM572x EVM 消耗:

    我正在内部工作、以建立一个实验、使用 USB 练习器模拟连接/分离行为压力测试。

    我将更新结果。

    -最好的

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    Liying、

    在 AM5718 IDK 上运行测试并在夜间测试 USB 主机。  

    设置:


    步骤:


    有关图形详细信息、请参阅上图。

    将 MCCI 板球 UI 设置为环路模式、以在占空比为50%时每8000ms (8秒)连接/断开一次。 这实际上使连接/断开每4秒 800 周期。

    结果:


    MCCI 板球 UI 日志: e2e.ti.com/.../usb_5F00_800_5F00_attach_5F00_detach_5F00_test.txt

    Linux 内核日志:e2e.ti.com/.../usb_5F00_test.txt

    结语:


    没有失败。

    主机 USB 驱动程序未损坏。  

    从此测试可以得出结论、只要 USB 连接符合 USB-IF 规范、AM571x 中的 USB 主机就应该能够通过客户的400周期测试进行压力测试。

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="637115" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481172/am5716-i-need-usb-host-register-manual/5716671 #5716671"]

    AM5716不控制 MCU 重启。 当 MCU 收到来自5716的 firwmare 时、它会重新启动并自行升级。

    这需要大约6秒、而 USB 引脚可能会悬空。

    AM5716仅通过 USB D+、D-连接到 MCU、无 V BUS、PCB 如下所示:

    连接是引脚对引脚的、而不是 USB A 或 C?

    SDK 版本为 ti-processor-sdk-linux-am57xx-evm-06.03.00.106

    [/报价]

    您好、Liying

      请提供 供 TI 审核的完整原理图、  

      并在 TI 评论后提供有关作品的反馈

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过此测试可以得出结论:只要 USB 连接符合 USB-IF 规范、AM571x 中的 USB 主机就应该能够通过客户的400周期测试进行压力测试。

    你好、Josue

      请查找  Sungrow 的原理图:

        

    USB 设备端

    A15主机结束

    Sungrow 有以下疑问:

     ------------------------------------------------

      1.当 Sungrow AM5716 USB 在主机模式下工作时,D+/D-信号连接了下拉电阻,所以 D+/D-信号是稳定的,所以 Sungrow 工程师

        无法理解为什么 AM5716主机 USB 无法正常工作、真正的原因是什么?

        TI 之前的评论说

          "此 USB 场景不符合 USB 规范 USB 规范 要求 USB 设备 DP/DM 线应通电

           并处于已知状态、然后再连接到 USB 主机。  但在此用例中、MCU USB DP/DM 线路在重新启动期间可能会悬空、

           这可能会混淆 USB 主机。 因为它似乎不是有效的 USB 用例"

        如果可以共享此协议规范字?

       2.如前所述,远程 USB 设备在 MCU 板重启期间可能处于悬空状态,Sungrow 工程师测量 D+/D-信号,

         在持续时间内、它始终处于低电压电平、现在 增加下拉电阻、效果不理想、这个问题发生了

    请查看提供的 原理图和来自 Sungrow 的要求、并对 Sungrow 的问题发表评论

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、  

    我已将此主题重新分配给我们的硬件团队以供进一步评论。 以下应用手册记录了 TI 针对 USB 的建议:

    AM57xx 原理图检查清单、  

    除 有关正确 USB 信号连接和布线的建议外、还可参阅 高速接口布局布线指南

    TI 不支持超出我们建议的设计选项。  

    此致、

    Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将此主题重新分配给我们的硬件团队进行进一步评论。 以下应用手册介绍了 TI 针对 USB 的建议:

    您好 Shreyas

      对客户 USB 硬件设计有何评论? 请审核客户设计并发表意见、这是一个紧急问题。

      客户有以下问题:

         1. AM5716是否可以通过 AM5716 PRCM 模块打开/关闭 USB 主机、如何合并以及可使用哪个寄存器来执行此操作?

          2.对于 USB 连接、在客户设计中、 DRVVBUS 未连接、但这不会影响任何内容、因为 DRVVBUS 用于控制外部的输出、

           即使  DRVVBUS 始终处于启用状态、也应该没有问题、那么客户设计和导致此问题的真正原因是什么?    

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    根据 USB 规范、不建议在 DP/DM 线路上添加串联电阻器以及外部上拉或下拉电阻器。

    我不知道 PRCM 模块配置、但想知道为什么客户要求提供寄存器来控制 USB 主机。

    根据我的理解、主机 VBUS 已通电、当设备连接时、USB 主机将检测并启用 DRVBUS、从而使电源开关能够将 Vbus 连接至设备、并启动 USB 握手协议。

    MCU 连接/断开似乎未启用此序列。 即、软件在某个时候无法确定器件存在/或无法确定其主机角色、并启用 DRVBUS/为器件的 VBUS 供电。

    作为参考、MCCI 练习器会根据 USB 规范模拟连接/断开连接。 您已执行的 MCU 练习可能无法根据 USB 规范启用此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议根据 USB 规范在 DP/DM 线路上添加串联电阻器和外部上拉或下拉电阻器。

    ShreyasRao

       Sungrow 想要 USB  原理图的审查结果、原理图附在上面、您能帮您得出结论吗?

        

    uusb:

    2:

    主持人:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    根据 USB 规范的要求、通过连接器进行的硬接线连接也不可能是90欧姆差分连接。 有关此问题的其他信息、请参阅上述答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户会议跟进:

    Semon、

    我们建议客户遵循 TI 的 USB-IF 规范来支持软件行为/错误。

    该问题产生的错误与连接的物理设计和主机/器件交互直接相关。 有许多在线资源可以帮助客户实现所需的结果。 会议的要点是:

    • 连接器 ID 必须接地  
    • VBUS 必须以某种方式参与、USB 主机 才能正常工作

    鉴于 上述实验 未产生任何错误、我们认为不存在软件错误。

    考虑到所涉及的依赖性以及由此导致的软件行为不确定、客户正在追逐的 PRCM 重置 WA 也不是可行的选择。

    会议备注:

     RST 线路也是 MMC 复位

     仅在未使用以太网时允许
    客户可以使用直接寄存器写入(即使用 omapconf)来尝试写入、但我们不确定这是否可行、也没有方法进行测试。  

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josue

       根据 Sungrow 的反馈:

        1. TI SDK 的 USB 驱动程序没有变化、因此 TI SDK 和 Sungrow 系统之间存在差异、

        2.客户尝试根据建议的更改验证 ID 引脚和 VBUS 引脚、但没有明确说明如何连接 VBUS、

         有一个图表描述此类连接、  

         这是否用作参考>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    请参阅其他答案:  

    [报价 userid="504839" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481172/am5716-i-need-usb-host-register-manual/5740705 #5740705"]

    AM57xx 原理图检查清单、  

    除 有关正确 USB 信号连接和布线的建议外、还可参阅 高速接口布局布线指南

    [/报价]

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Semon:

    主机提供 Vbus、当设备检测到 Vbus 时、用于将 DP/DM 线路拉高并启动枚举。

    再次确认、

    * MCU 支持 HS、

    *您正在 MCU/SoC 上进行软复位/重新启动、此时电源仍处于开启状态。 (软件与硬件复位)

    您能否在问题发生时监控 DP/DM 和 Vbus 线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="504839" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481172/am5716-i-need-usb-host-register-manual/5747714 #5747714"]

    我们建议客户遵循 TI 的 USB-IF 规范来支持软件行为/错误。

    该问题产生的错误与连接的物理设计和主机/器件交互直接相关。 有许多在线资源可以帮助客户实现所需的结果。 会议的要点是:

    • 连接器 ID 必须接地  
    • VBUS 必须以某种方式参与、USB 主机 才能正常工作

    鉴于 上述实验 未产生任何错误、我们认为不存在软件错误。

    考虑到所涉及的依赖性以及由此导致的软件行为不确定、客户正在追逐的 PRCM 重置 WA 也不是可行的选择。

    [/报价]

    你好、Josue

       客户已按照建议连接 VBUS 和 ID、他们已完成长时间测试、  

       经过1000多次 MCU 重新启动测试后、再次触发该问题、

       请参阅以下日志:

       e2e.ti.com/.../PCS_5F00_2025_2D00_04_2D00_08_5F00_17_2D00_29_2D00_39.log

      客户将进行更多测试、

      有什么建议吗?

    谢谢

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    * MCU 支持 HS、

    *您正在 MCU/SoC 上进行软复位/重新启动、此时电源仍处于开启状态。 (软件与硬件复位)

    您能否在问题发生时监控 DP/DM 和 Vbus 线路?

    [/报价]

    您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    * MCU 支持 HS、

    *您正在 MCU/SoC 上进行软复位/重新启动、此时电源仍处于开启状态。 (软件与硬件复位)

    您能否在问题发生时监控 DP/DM 和 Vbus 线路?

    您能否确认?

    [/报价]

    您好 Shreyas

       以下是根据您的建议进行的客户 USB 硬件连接。

       

       1. VBUS2连接到 USB 设备 ARM 5V 电源

       2. USB2-ID 接地

       3. USB2_DRVVBUS 如果直接连接电源,系统无法启动,

         它连接到 USB 设备 ARM IO。

       根据上述更改、在一天的测试中、此问题会重新生成一次、但频率较低。

        客户正在尝试执行更多测试

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Liying

       此问题似乎是 Linux 系统中的一个错误、此链接报告了类似的情况。

         xHCI 主机控制器没有响应,假定无效/内核和硬件/Arch Linux 论坛

      问题发生后、以下操作可以恢复 USB 系统:

      --------------------------------------------------------

       echo -n "0000:00:14.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd/unbind
       sleep 5
       echo -n "0000:00:14.0" | tee /sys/bus/pci/drivers/xhci_hcd/bind
    ------------------------------------
    also there has suggestion to disable usb autosuspend by following kernel parameter
         usbcore.autosuspend=-1

     此致

       Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="507109" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1481172/am5716-i-need-usb-host-register-manual/5769199 #5769199"]

    USB2_DRVVBUS、如果直接连接到电源、系统无法启动、

         它连接到 USB 设备 ARM IO。

    [/报价]

    USB_DRVBUS 是一个数字输出信号、用于控制器件在主机模式下的 Vbus 电源。 否则、它将变为低电平。

    重启周期的1000倍明显高于正常用例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1000次重启周期明显超过了正常使用案例。

    您好 Shreyas

      Sungro 在上周三至周六执行了另一项测试、这一问题在1000次重新引导循环测试后再次发生?

      有什么建议吗?

    此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB_DRVBUS 是一个数字输出信号、用于控制器件在主机模式下的 Vbus 电源。 否则、它将变为低电平。

    重启周期的1000倍明显高于正常用例。

    [/报价]

    你好  Josue/Shreyas

       客户最近再次重现此问题两次:

        1.在1000次重新启动测试后发生,  

        2.重新启动测试54次后发生。

       因此、这个问题没有得到解决、即使频率更低、也需要进一步调查、客户希望这个问题得到解决、或者至少是一种在问题发生后恢复系统的解决方案、

    谢谢

      Semon

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Josue、Shreyas

      以下命令列表用于在发生此问题时恢复系统、客户通过手动验证它可以在问题发生后正常工作、

      客户将其集成到其代码系统中并再次进行测试、如果正常、则此问题可能已解决

      ----------------------------------------------------

    --------------------------------------------------------------------------------

    rmmod UAS

     

    rmmod usb_storage

     

    RMmod FTDI_SIO

     

    rmmod usbserial

     

    rmmod xhci_plat_hcd

     

    rmmod xhci_hcd

     

    rmmod usbcore

     

    ---------------------------- 插入--------------------

    1. insmod /usb/core/usbcore.ko

     

    1. insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko

     

    1. insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko

     

    1. insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/storage/usb-storage.ko

     

    1. insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/storage/uas.ko

     

    1. insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/host/xhci-hcd.ko
    2. insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/host/xhci-plat-hcd.ko

     

    root@am57xx-EVM:/# insmod /lib/modules/4.19.94-gbe5389fd85/kernel/drivers/usb/host/xhci-plat-hcd.ko

    [ 4801.779830] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto: xHCI 主机控制器

    [ 4801.785620] xhci-hcd xhci-hcd.1.auto:注册了新的 USB 总线、分配了总线编号1

    --------------------------------

     此致

      Semon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    这是很好的了解。 此序列是否记录在 TRM 上、您必须遵循或在其他地方找到?

    请告知我们所取得的进展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Semon、

    不错的变通办法、我认为这可以使用 modprobe 简化。

    请参见 https://linux.die.net/man/8/modprobe 中的 modprobe -r

    很高兴您能为客户找到此 WA。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道这个问题已经解决,伟大的决心来关闭这个, Semon。

    Josue、Semon、

    最好在内部记录此文档、以便其他可能存在相同问题的人受益。