This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:许多色点出现在 BLS 之后

Guru**** 2482555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507456/am62a7-many-color-points-appear-after-bls

器件型号:AM62A7

工具/软件:

尊敬的 TI 专家、

在我执行了黑电平减影插件并将其应用到程序后,颜色是正常的,但许多彩色点出现。

如何删除这些色点?

此致、

Meng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    这适用于 IMX219或其他传感器? 您还可以在进行黑电平消减之前共享图片吗?

    谢谢你。

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jiangzhou

    是的、这是 IMX219。

    对不起,我之前犯了一个错误,彩色点在那里开始,我没有看到清楚。
    黑层平息后,它变得更加明显
    它在低光环境中也更为明显、在高光环境中几乎不可见
    这些彩色点如何 显示? 如何 删除它们?

    这是我在 BLS 之前的原始/YUV 图片

    此致、

    Meng

    e2e.ti.com/.../pic_5F00_before_5F00_bls.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meng:

    这些点是缺陷像素。 您可以使用缺陷像素校正(DPC)插件删除缺陷像素。

    请在启动 DPC 插件后尝试以下操作:

    1.选择传统模式以实现简单性

    2.从较大的阈值开始(比像素值高30 %),然后逐渐减小,直至删除有缺陷的像素。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!  建中。

    它是有效的!  

    此致、

    Meng