This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:摄像头同步信号连接到 AM67

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1508317/am67-camera-sync-signals-connectivity-to-am67

器件型号:AM67

工具/软件:

尊敬的团队:

除了 CSI 数据和时钟信号外、我们计划与 AM67集成的摄像头传感器模块还具有四个信号 HSYNC、VSYNC、MCK 和 NRST。  我在数据表中找不到 SYNC、MCK 和 nrst 信号的专用引脚。 我们可以将这些信号连接到正常 GPIO 或计时器/时钟引脚吗? 它是否会按预期工作?

谢谢、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    如果使用标准 MIPI 输出、则 不再需要这些信号。  

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    摄像头模块不使用标准 MIPI 输出。 您能进一步指导我吗?

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    您能否详细说明摄像头模块不使用标准 MIPI 输出? MIPI 输出包括用于帧边界指示器的数据包、因此无需使用 HSYNC 和 VSYNC 信号。 实际上、 TDA4/AM67器件上的 CSIRX 模块不支持 HSYNC 和 Vsync 输入信号。 同步数据包必须是 MIPI 输入本身的一部分。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    摄像头模块不使用 MIPI 信号、但它不是标准22引脚输出。 请在下图中找到信号列表

    摄像头模块使用 Sony STARVIS 传感器。

    谢谢、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Preethi:

    我不确定 Sony STARVIS 传感器、但查看上面的引脚、似乎它正在输出4个数据通道和1个时钟通道输出、即 MIPI 输出。 请咨询传感器供应商、了解如何对其进行配置以通过 MIPI 接口获得输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    好的、我检查一下。  

    感谢您的及时回复。

    此致、

    Preethi