请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SYSCONFIG
工具/软件:
你(们)好
如上所述的常见问题解答、如果 CTM 使用 QSPI 闪存、请使用 UART 刷写映像、则闪存脚本中进行的任何更改都会用于 OSPI 闪存?
谢谢
Zekun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你(们)好
如上所述的常见问题解答、如果 CTM 使用 QSPI 闪存、请使用 UART 刷写映像、则闪存脚本中进行的任何更改都会用于 OSPI 闪存?
谢谢
Zekun
尊敬的 Zekun:
Unknown 说:正如前面提到的常见问题解答、如果 CTM 使用 QSPI 闪存、请使用 UART 刷写映像、闪存脚本中任何更改都会执行此操作、因为当前 python 脚本用于 OSPI 闪存?
无需更改刷写脚本。
如果执行 UART Uniflash、则需要在 sysconfig > flash 子部分下修改 SBL UART Uniflash 文件、以反映 QSPI 闪存的新配置。
这应该可以做到。
此致、
Vaibhav