This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM62X:如何刷写到 QSPI 闪存?

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1504254/processor-sdk-am62x-how-to-flash-to-qspi-flash

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM62X
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASHSYSCONFIG

工具/软件:

你(们)好  

如上所述的常见问题解答、如果 CTM 使用 QSPI 闪存、请使用 UART 刷写映像、则闪存脚本中进行的任何更改都会用于 OSPI 闪存?

谢谢

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    Unknown 说:
    正如前面提到的常见问题解答、如果 CTM 使用 QSPI 闪存、请使用 UART 刷写映像、闪存脚本中任何更改都会执行此操作、因为当前 python 脚本用于 OSPI 闪存?

    无需更改刷写脚本。

    如果执行 UART Uniflash、则需要在 sysconfig > flash 子部分下修改 SBL UART Uniflash 文件、以反映 QSPI 闪存的新配置。

    这应该可以做到。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vaibhav

    此致

    Zekun