This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:AM62是否支持内部 SPI 或 I2C 连接?

Guru**** 2364950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1490263/am620-q1-does-am62-support-internal-spi-or-i2c-connection

器件型号:AM620-Q1

工具/软件:

尊敬的专家

当 FFI 中的 AM62具有复位隔离时、它是否支持"内部"SPI 或 I2C 连接?

谢谢你。

Gibbs

参考、

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1483856/tda4aen-q1-can-dm-r5-core-wakeup-domain-access-main-domain-or-mcu-domain-i-o-peripheral/5701894?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252520user%2525252525253A533255#5701894

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    "内部"SPI 或 I2C 连接?

    我需要更多关于这个词内在含义的背景。

    您能否详细说明一下什么是用例、以及其中一个回答中突出显示的内容。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Vaibhav

    感谢您的答复。

    "内部 SPI 或 I2C 连接"一词表示 SOC 中主域和 MCU 域之间的"内部"SPI/I2C 连接(接口)。

    基本上、此接口没有片上"物理引脚输出"。

    例如、MCU 域中有一个 SPI 接口、主域中有另一个 SPI 接口、芯片内部的此 SPI 接口相互连接、但它们没有物理引脚排列。   

    启用 FFI 或 MCU 隔离后、可能会 禁止 RPMsg、因此"内部 SPI 或 I2C 连接" 是在这两个域之间桥接通信的唯一方法。

    谢谢

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的耐心。

    通常、此接口在芯片上没有"物理引脚输出"。
    例如、MCU 域中有一个 SPI 接口、主域中有另一个 SPI 接口、此 SPI 接口在芯片内部连接、但没有物理引脚。   [/报价]

    您能否指定您询问/查看的确切 PIN?

    我还假设您讨论的是定制电路板?

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是否有任何更新? 这是一个月没有反馈。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vaibhav

    PLS 参考 TDA4 TRM (版本 C)、这个函数是我想在 AM62上了解的内容。

    P114

    谢谢你。

    Gibbs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经浏览了 AM62x TRM、没有找到您在 MCSPI 部分上面重点介绍过的任何内容。

    根据 TRM 和数据表、我目前还没有看到 MCSPI 的任何内容。 我还查看了方框图、但看到 MCSPI 没有内部连接。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Vaibhav

    我认为这不应该得到支持。

    因此、它应通过物理引脚排列在主域/MCU 域之间连接 SPI。  

    谢谢

    Gibbs