工具/软件:
尊敬的专家
当 FFI 中的 AM62具有复位隔离时、它是否支持"内部"SPI 或 I2C 连接?
谢谢你。
Gibbs
参考、

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的专家
当 FFI 中的 AM62具有复位隔离时、它是否支持"内部"SPI 或 I2C 连接?
谢谢你。
Gibbs
参考、

嗨、 Vaibhav
感谢您的答复。
"内部 SPI 或 I2C 连接"一词表示 SOC 中主域和 MCU 域之间的"内部"SPI/I2C 连接(接口)。
基本上、此接口没有片上"物理引脚输出"。
例如、MCU 域中有一个 SPI 接口、主域中有另一个 SPI 接口、芯片内部的此 SPI 接口相互连接、但它们没有物理引脚排列。
启用 FFI 或 MCU 隔离后、可能会 禁止 RPMsg、因此"内部 SPI 或 I2C 连接" 是在这两个域之间桥接通信的唯一方法。
谢谢
Gibbs
您好、
感谢您的耐心。
通常、此接口在芯片上没有"物理引脚输出"。
例如、MCU 域中有一个 SPI 接口、主域中有另一个 SPI 接口、此 SPI 接口在芯片内部连接、但没有物理引脚。 [/报价]您能否指定您询问/查看的确切 PIN?
我还假设您讨论的是定制电路板?
此致、
Vaibhav