This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U:我们是否需要使用 CAN 术语电阻器来实现 CAN 总线正常运行?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507002/dra821u-do-we-need-can-termnation-resistors-for-proper-can-bus-operation

器件型号:DRA821U
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我使用的是 J7200 EVM、该 EVM 使用 DRA821 SoC、我想阐明 CAN 总线端接要求。

按照我的理解、DRA821 SoC 不包含内部 CAN 总线终端电阻器。 您能否确认 J7200 EVM 是否为 CAN 提供板载终端电阻器、或者是否需要在 CAN 总线的两端添加外部120欧姆电阻器以确保正常运行?

非常感谢您的支持。

此致、

Sarthak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是- J7200 EVM 包含 CAN 端点终端电阻器: