请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA821U 主题:DRA821中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我使用的是 J7200 EVM、该 EVM 使用 DRA821 SoC、我想阐明 CAN 总线端接要求。
按照我的理解、DRA821 SoC 不包含内部 CAN 总线终端电阻器。 您能否确认 J7200 EVM 是否为 CAN 提供板载终端电阻器、或者是否需要在 CAN 总线的两端添加外部120欧姆电阻器以确保正常运行?
非常感谢您的支持。
此致、
Sarthak