请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM-Q1 工具/软件:
您好 TI
请帮助解释为什么 CMD 准备发送必须为5秒。
我们能否将这个时间缩短5到3秒? 

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 TI
请帮助解释为什么 CMD 准备发送必须为5秒。
我们能否将这个时间缩短5到3秒? 

Hi Cloud、
[引述 userid="521217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505651/tda4vm-q1-why-is-sd-3v3-to-first-cmd-5-seconds-before-initializing-sd-card请帮助解释为什么 CMD 准备发送必须为5秒。
我们能否将这个时间缩短5到3秒?
[/报价]请分享您发现 CMD 准备在5s 内发送的要求的位置。 要将时间缩短到3秒的原因也是什么?
这将有助于更好地解释我们为什么有要求以及是否可以更改要求。
此致、
马特
Hi Cloud、
我们在 SDK8.0 Linux 系统中测得5秒的时间。
很抱歉晚才回复。
您能否在发现5秒延迟的地方附加代码/行?
此致
Gokul