This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM-Q1:为什么在初始化 SD 卡之前、SD 3V3到第一个 CMD 需要5秒?

Guru**** 2366860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505651/tda4vm-q1-why-is-sd-3v3-to-first-cmd-5-seconds-before-initializing-sd-card

器件型号:TDA4VM-Q1

工具/软件:

您好 TI

请帮助解释为什么 CMD 准备发送必须为5秒。

我们能否将这个时间缩短5到3秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cloud、

    我已经指派了有关这个问题的相应专家。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、请尽快确认以下问题。

    • 如果卡正忙、为什么 SD 3V3电源重置3个周期、然后在 SD 初始化期间关闭??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cloud、

    [引述 userid="521217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505651/tda4vm-q1-why-is-sd-3v3-to-first-cmd-5-seconds-before-initializing-sd-card

    请帮助解释为什么 CMD 准备发送必须为5秒。

    我们能否将这个时间缩短5到3秒?

    [/报价]

    请分享您发现 CMD 准备在5s 内发送的要求的位置。 要将时间缩短到3秒的原因也是什么?

    这将有助于更好地解释我们为什么有要求以及是否可以更改要求。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    我们在 SDK8.0 Linux 系统中测量到5秒。

    您能解释为什么原始设置为5秒吗? 它是必须的吗?

    现在、SW RD 经优化可在8秒内在 UI 中快速启动。 EE 测量计时5秒将缩短到3秒,是否会在 SD 卡的自初始化中产生副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Cloud、

    我们在 SDK8.0 Linux 系统中测得5秒的时间。

    很抱歉晚才回复。

    您能否在发现5秒延迟的地方附加代码/行?

    此致

    Gokul