This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TPS6594133&tda4vh 电路板

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1506069/tda4vh-q1-tps6594133-tda4vh-board

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:  

     通知 J784S4 E5 J742S2 E2 EVM 系统更新 v1.0.pdf

  GPIO 8是 EN_GRP_PDN 类型、 它将在上电序列的3ms 阶跃之前锁存。   

   我想知道3mS 从什么时候到什么时候?

  当我将其连接到 VSYS_mcuio_3V3、时、似乎锁存为0 (I 测试降压稳压器5的输出)

  当我将其连接到 VSYS_IO_3V3时、似乎锁存1 I 测试降压5的输出)

 我对  结果感到困惑;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPIO8的锁存时间为 EN_3V3_VIO 控制信号置位后3ms (源自 GPIO9)。  这是 PMIC 状态机开始执行 SoC 上电序列所置为有效的第一个信号。

    GPIO8应上拉至 VSYS_3V3或 VCCA_3V3电源轨、因为这些电源将稳定、并且不包含在 SoC 上电序列中。 请参阅以下快照摘自"PDN-3G 方案"(分组 MCU 和主 PDN 类型)、后者是详细"J784S4 EVM 单 Leo 双 HCP PDN-3AFGM v0.31"图的一部分(如下所示)。

    e2e.ti.com/.../J784S4-EVM-Single-Leo-Dual-HCPS-PDN_2D00_3AFGM-v0.31.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关注:

    我使用的是 PDN-3F、 GPIO-8引脚应该连接到哪里?  

    在 proc141E4:它上拉至 VSYS_MCUIO_3V3 NVM 2   

    在 PROC141E5:它上拉至 VCCA_3V3、但与  PROC141E5 第31页上的 VDA_DLL_0V8相反  

    我想我会使用降压5为 VDD_MCU_0V85供电,并且  GPIO8应该被锁存为0 ,是这样吗?  

    其他问题:  

    对于我的实验:3ms 从 EN_VIO_3V3开始, VSYS_MCUIO_3V3‘s 输出也是第一个电源,它在3mS 之前关闭了 Latech 1 ,但它锁存0 ,似乎接线?