This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:如何将 gptp 配置为从模式

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1505646/tda4vh-q1-how-to-configure-gptp-to-slave-mode

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

硬件:TDA4VH
SDK:1001 Linux + RTOS

我们通过日志将 ETHFW 库中的日志记录级别从 gptp:45更改为 gptp:55、我们发现 gptp 在主模式下运行。

我们需要将其配置为从模式。 因此、XL4_EXTMOD_XL4GPTP_STATIC_PORT_STATE_SLAVE_PORT 通过 gptpgcfg_set_item 配置为1。

但是、从日志来看、gptp 似乎仍在主模式下工作。 配置从模式的方式是否正确?  如果没有、应如何配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以将 CPSW 端口之一配置为从端口、RESET 将充当主端口。

    请使用以下信息进行配置、以将一个 CPSW 端口强制为从端口。


    注释 :以上将使"gEthAppSwitchPorts"下列出的第一个 MAC 端口号 成为从端口、其余所有端口都是主端口。

    如果我们为 XL4_EXTMOD_XL4GPTP_STATIC_PORT_STATE_SLAVE_PORT 使用值0、则所有 CPSW 端口都用作 gPTP 主站。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前、gptp 工作正常、我们应该如何将 gptp 的时间同步到其他内核(例如 A72 MCU21 DSP)?  TI 现有是否有演示或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    目前、gptp 工作正常、我们应该如何将 gptp 的时间同步到其他内核(例如 A72 MCU21 DSP)?  TI 是否有任何现有的演示或文档?

    ETHFW RTOS 客户端支持与服务器的时间同步、即同步客户端内核本地时间到 gptp 同步时间。

    SDK 不支持在 DSP 内核上运行的 ETHFW 客户端。

    此致、
    Sudheer