This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6411:I2C0压摆率

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A1-Q1, AM62A7, AM62A3, AM62A7-Q1, AM62A3-Q1, AM62P, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515160/am6411-i2c0-slew-rate

器件型号:AM6411
主题中讨论的其他器件:AM62A7AM62A3、AM62A1-Q1、 AM62A7-Q1、AM62A3-Q1AM62PTCA9517

工具/软件:

在数据表和常见问题解答中、似乎存在不一致(?)

常见问题解答 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250005/faq-am6442-am6441-am6422-am6421-am6412-am6411-custom-board-hardware-design-i2c-interface/5772230


数据表指出了8E+7V/s、另一个表和文本0.8 V/ns

但哪一项是正确的?

AFAIK 8E+7V/s 为0.08 V/ns (?)

常见问题解答中的 RC 滤波器符合0.8 V/ns 标准、但不符合8E+7V/s 标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimmo Lindholm

    感谢您的查询和意见。

    [引述 userid="58385" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515160/am6411-i2c0-slew-rate

    数据表指出了8E+7V/s、另一个表和文本0.8 V/ns

    但哪一项是正确的?

    AFAIK 8E+7V/s 为0.08 V/ns (?)

    [/报价]

    请参阅以下内容。 AM64x 数据表的下一修订版将更新该值。

    以下内容适用于 AM62A7

    AM62A7、AM62A7-Q1、AM62A3、AM62A3-Q1、AM62A1、 AM62A1-Q1
    SPRSP77C–2023年3月–2025年1月修订

    EVM 中的值仅供参考、预计会在测试后进行顶部调整。

    您可以参考 AM62P SK 原理图。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1340906/faq-am62p-am62p-q1---custom-board-hardware-design---design-and-review-notes-for-reuse-of-sk-am62p-lp-schematics

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimmo Lindholm

    感谢您提供有关常见问题解答的建议、我们将查看并更新该值。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请更新这些值。

    我检查了参考原理图 PROC164E1-1、这里 RC 滤波器的结构采用了其他方式(SoC 侧的 R)
    与 PROC100A 等相比、C 位于 SoC 侧、在控制输入压摆率方面更有意义。

    在这里、滤波器电容100p 在输出负载的限制范围内。

    这些值(4k7上拉、100pF)也导致上升压摆率太慢< 0.0033 V/ns

    增大串联电阻最终会导致 TCA9517 B 侧等电平转换器出现问题、具体取决于上拉电阻器的哪一侧。

    我想、我将开始使用 RC 464R/100p、上拉3k01进行测试、并将上拉电阻和电容放置在 RC 的 SoC 侧。
    捐助
    -低电压< 0.8 V 在 SoC 输入(在限值)
    -~Ω 0.0033 V/ns 的上升转换(限值)
    -~Δ V 0.06 V/ns 的下降压摆(接近限值)
    -电容处于上限


    或者、最好避免在3.3V 配置中使用 I2C OD FS 缓冲端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kimmo Lindholm

    谢谢你。

    已更新常见问题解答值。

    请更新您的观察结果。

    我还将在内部检查建议的 RC 配置。

    此致、

    Sreenivasa.