This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:板上的 PCB 孔

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513469/tda4ven-q1-pcb-hole-in-plate

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

客户报告说、我们 EVM 的背面有许多0201去耦电容器、在焊盘中使用了过孔。 他们的工厂对此有许多担忧、如下所示:

我们目前正在使用 POFV (树脂塞孔+电镀填充)+浸金工艺、 但电镀平坦度不符合0201器件的焊接要求;0201器件具有小焊盘和低钢网状厚度、并且焊盘上孔的不均匀电镀对其有很大影响、这可能会导致冷焊接问题、无法保证长期可靠性。

您认为这种担忧对您来说是有意义的吗? 你对他们有什么建议吗?

BR、

Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些问题应面向 PCB 板制造商及其能力。  我们与用于 EVM 开发的 PCB 制造商合作没有强调任何关于0201器件的数量和位置以及过孔(在焊盘中)的相对位置的问题。  

    请注意、可以调整设计以满足不同的制造需求。  在这种情况下、需要注意确保去耦电容器具有低电感路径。 一种可能的选择是将一些电容器移至顶层、就在处理器外围之外。  假设专用电源层靠近处理器、较短的过孔走线有助于偏移更远的电容器位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    您能否为我们提供 EVM PCB 板上0201电容器的过孔(IN 焊盘)的设计要求?

     至于过孔的直径、 最大填充过孔抑制(凹陷)和填充过孔凸出(凸点)、单位为 um。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 上使用的过孔是带有8mil 钻孔的18mil 焊盘(或带有203.2um 钻孔的457.2um 焊盘)。  我没有用于填充过孔、板和焊盘平坦化的 PCB 工艺的具体细节。  我认为每个 PCB 制造商都是如此。