This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:上电序列要求

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1514050/tda4vh-q1-power-up-sequence-requirements

器件型号:TDA4VH-Q1

工具/软件:

[我在这里 (+) TDA4VH-Q1:上电序列时序要求-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛的后续主题提出了此问题、但没有反馈、因此我在这里提出了相同问题]

对于 SoC 上电、为了实现运行或可靠性、是否所有0.8V 电源轨都不会同时开始全部斜升、并且不会大约同时完成斜升很重要?

相反、例如此处、如果0.8V 电源一个接一个地定序、但前提是最后一个0.8V 电源在下一个0.85V 和1.1V 电源开始斜升之前仍将达到其工作电压电平?

(您可以考虑相同问题适用于任何或所有电源轨、但我这里仅使用0.8V 电源作为示例。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有收到您有后续问题的通知、

    我在下方也发布了对原始 E2E 的回复。

    只要该时间阶跃组内的所有电源在下一个电源组开始斜升之前达到 Vopr 最小值、就可以启用具有相同电压电平和上电序列时间阶跃的任何单个输入电源并在略微不同的时间和压摆率下斜升。