请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 工具/软件:
[我在这里 (+) TDA4VH-Q1:上电序列时序要求-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛的后续主题提出了此问题、但没有反馈、因此我在这里提出了相同问题]
对于 SoC 上电、为了实现运行或可靠性、是否所有0.8V 电源轨都不会同时开始全部斜升、并且不会大约同时完成斜升很重要?
相反、例如此处、如果0.8V 电源一个接一个地定序、但前提是最后一个0.8V 电源在下一个0.85V 和1.1V 电源开始斜升之前仍将达到其工作电压电平?
(您可以考虑相同问题适用于任何或所有电源轨、但我这里仅使用0.8V 电源作为示例。)