This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:上电序列时序要求

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503942/tda4vh-q1-power-up-sequence-timing-requirements

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

3.3V -> 1.8V ->低电压内核->低电压 RAM 的上电时序的时序要求是什么?

SPRSP79B 处理器规范中的表6.10.2.2是否显示了最低时间要求、或者它只是显示了在其参考设计中对 TDA4VH 加电时发生的时序?

例如、一旦3.3V 电压上升、1.8V 电压能否立即开始斜升、或者是否有某些原因导致电压需要在特定的时间窗口内相互斜升?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SH:

    由于 TI 的星期五/复活节假期、回复将延迟。

    此致

    Suman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     不同输入电源(3.3V -> 1.8V ->低电压内核->低电压 RAM)的上电时序要求是每个输入电源在 Seq 中的下一个电源开始斜升之前达到最小工作电压(Vopr min)。 TDA4VH DM 的第6.10.2节中每个时间阶跃显示的经过时间周期反映了使用建议的 PDN-3A 实现(考虑了温度和生产批次范围内电源元件的最小到最大延迟)时的 J784S4 EVM 设计性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

    作为对此的后续跟进、  

    对于 SoC 上电、为了实现运行或可靠性、是否所有0.8V 电源轨都不会同时开始斜升并大致同时完成斜升很重要?

    相反、例如此处、如果0.8V 电源一个接一个地定序、但前提是最后一个0.8V 电源在下一个0.85V 和1.1V 电源开始斜升之前仍将达到其工作电压电平?

    (您可以考虑相同问题适用于任何或所有电源轨、但我这里仅使用0.8V 电源作为示例。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要该时间阶跃组内的所有电源在下一个电源组开始斜升之前达到 Vopr 最小值、就可以启用具有相同电压电平和上电序列时间阶跃的任何单个输入电源并在略微不同的时间和压摆率下斜升。