请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3357 主题中讨论的其他器件:AM62L
工具/软件:
您好、 
我想确认 AM335x 是否可以支持 QSPI。 
我查看 TRM 和数据表时、没有关于 QSPI 的说明。 但是、当我查看 Linux SDK 文档时、我们介绍了 QSPI 用例。 
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_01_00_001/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-QSPI.html 
所以、我有点困惑。 请您对此发表意见吗? 
(或者、我们可以使用 QPSI、但我们只使用传统 SPI (2行)?) 
此致、