This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:QSPI 支持

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1513394/am3357-qspi-support

器件型号:AM3357
主题中讨论的其他器件:AM62L

工具/软件:

您好、

我想确认 AM335x 是否可以支持 QSPI。
我查看 TRM 和数据表时、没有关于 QSPI 的说明。 但是、当我查看 Linux SDK 文档时、我们介绍了 QSPI 用例。
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/09_01_00_001/exports/docs/linux/Foundational_Components /U-Boot/UG-QSPI.html

所以、我有点困惑。 请您对此发表意见吗?
(或者、我们可以使用 QPSI、但我们只使用传统 SPI (2行)?)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    AM335x 不支持 QSPI。 只有 AM437x 来自这一代32位 ARM SoC。

    如果可能、您应考虑将包括 AM62L 在内的较新器件用于项目。 尤其是 AM62L 可能是一种很好且具有成本效益的升级。

    此致、Andreas