This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:tispl 下载 u-boot

Guru**** 2337880 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1424939/am625-tispl-download-u-boot

器件型号:AM625

工具/软件:

尊敬的 TI

在我们的系统中 、我们使用 UART 下载 tiboot3.bin、tispl.bin 通过 tftp 下载 tiboot3.bin、通过 tispl.bin 下载 u-boot.img、我们配置 TFTP blockSize = 65535。

问题是下载 u-boot 的速度比 tiboot3.bin 下载 tispl.bin 的速度慢得多

我们看到它在打印前打印了很长一段时间。

感谢 您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    下载时间不受设备类型的影响。 我目前在 EVM 上没有 GP 器件、只有 HS/EVM 器件、FS 因此无法测试 GP 构建。 我将在这里找到一个进行测试的工具。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Huy、

    我对8.6 SDK 与我们在这里使用的9.1进行了比较。 tftpboot 过程中的版本之间存在显著差异。 自2021年版本以来、U-Boot 有两个版本、tftp 性能得到了显著提高。 以下是一些比较结果:

    • 8.6.
      • 已使用基本 SDK eth 引导配置
      • 仅加载 u-boot 需要超过38秒的时间
      • 从 EVM 获取 IP 地址确认会丢失10秒以上
        • 在 tispl.bin 下载和 u-boot.img 之间的延迟是5-6秒。
      • 由于(假设)错过了数据包接收、tftp 超时丢失了几秒钟。   
    • 9.1.
      • 已使用基本 SDK eth 引导配置
      • 需要13秒的时间来加载 u-boot 映像
        • 这里最大的延迟是 u-boot 花费在执行 PHY 的自动协商设置方面的时间、每次下载 tispl.bin 和 u-boot.img 映像的时间约为5秒。
      • IP 地址分配过程大约耗时一秒钟、而不是像8.6那样用5-6
      • 在我进行的有限测试运行中未看到任何数据包超时。 (这是 tftp 喂料器接收期间 T 出现的地方。)

    两个 SDK 版本测试是在隔离网络上使用相同的 Ubuntu PC 和 TI EVM 完成的、它们是直接相互连接的。

    我需要强调的是,这其中很大一部分取决于 tftp 服务器的反应方式。 这里的 Ubuntu 服务器是可靠的。 因此、我们建议将性能升级到最新的 U-boot。

    此致、

    Schuyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI 专家、

    更新到 SDK 9.x 对我们来说有风险、因为我们需要更新其他相关驱动程序。
    那么、您能否创建从 SDK 9.x 更改为8.6的反向端口?

    谢谢、 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在修复 spl.bin 的超时后,以减少4个错误帧的超时,但它已经减慢了在 uboot 加载内核映像的速度,
    因此、是否有办法可以缩短 u-boot 在 tispl.bin 处的加载时间、并且不会影响 u-boot 处的内核映像加载?

    Hello Huy、您可以使用修改后的超时值构建 tispl.bin 和 u-boot.img、从而减少4个错误帧的超时、请使用从此更改构建的 tispl.bin。 然后、撤销这些更改并使用 u-boot.img build 而不进行更改、这不会影响 u-boot 上内核映像的加载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chintan:  

    我刚刚修复了 SBL 中的超时、但没有缩短下载时间、

    前4个错误帧似乎会使 tftp 服务器响应缓慢、并影响 uboot 下载其他文件、因此它在 SBL 中有所改进、但在 uboot 中速度较慢、因此这个超时调整工作周期没有改进、最佳解决方案仍然是将前4个帧全部解为0x0。

    我想让你们检查一下 SPL 接收到的前4个帧是否都是0x0?
    由于我检查了开发套件和定制电路板、因此打印日志没有理由会影响这一点、而在 Wireshark 日志上、还有一个点是向 Devkit 请求 IP 2次、电路板没有响应、这证明电路板没有接收到帧、或者由于数据错误而跳过、这与我登录时的第一个帧0x0相一致。
    我希望你们能找到原因。

    下图是您的日志、红色圆圈区域是异常点。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Huy、您能否在此处分享以下详细信息:

    1.用于为所连接的 DUT 提供 IP 地址的 DHCP 配置文件

    2.系统和 DUT 之间的链路速度。

    3.除了您正在使用的 DUT 和系统外、是否存在其它连接?

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我在下面为您分享信息:

    1.此 DHCP 配置文件 e2e.ti.com/.../dhcpd.zip

    2. 设置的 ETH 速度为100Mbps。

    3、不、 我使用的系统只有通过 USB 连接到 DEV-KIT-EVM 的主机 PC (Ubuntu 18.4)。

    如有任何问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Huy、速度可能是传输文件时吞吐量低的原因。 此外、它还可能导致 DHCP 请求和响应期间超时。 您能否尝试1000Mbps、看看问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我们使用的定制电路板是 PHY TJA1101B、仅支持100Mbit/s 因此、增加1000Mbps 之后 、我们不再起作用

    我们在 tiboot3.bin 加载 tispl.bin 和 tispl.bin 加载 u-boot.img 之间进行了比较。 使用 tiboot3.bin 加载 tispl.bin 时、tispl.bin 加载 u-boot.img 的速度要慢得多。

     

    我们在 dev-kit 和定制板上有 printf 调试日志、 两个4帧参数都是0x0。

    硬静态 IP。  因此、电路板不需要要求 DHCP 提供 IP、它会请求立即加载文件。  但前4个帧仍然是0x0、这就是导致4s 超时的原因。  

    您能专注于前4个帧并将其修复吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Huy、您能否提供两个阶段(即 R5和 A53)的完整日志和".config"文件?

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:  

    日志 dev-kit: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/test_5F00_devkit28_5F00_2_5F00_25.zip

    日志定制电路板: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/12.17.24_5F00_2.zip

    使用 SDK 的默认值的 dev-kit i 配置文件

    定制电路板配置文件:  

    您可以在本文上面的备注部分查看其他日志。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:  

    发送了错误的配置、我将在此处重新发送它

    配置文件定制电路板: e2e.ti.com/.../config_5F00_custom_5F00_2.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Huy、感谢您提供配置文件、但我想生成的配置文件将在构建映像后生成。 如果您按照我们按照相同的步骤构建映像、则它将位于"/output_folder/r5/.config"和"/output_folder/a53/.config"中。

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:  

    构建 here.e2e.ti.com/.../config_5F00_custom_5F00_3.zip 后的 Image configs 文件

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Huy、感谢您提供这些文件。 我已经完成了之前的回答。 我有几件事你应该尝试:


    ->您可以在配置文件中将 TFTPBLOCKSIZE 值设置为1468而不是65535、还可以使用最新版本中的 am62x_evm_a53_ethboot_defconfig。

    ->超时值为5000UL 而非1000UL。 根据您之前的日志、我可以看到传输"u-boot.img"期间发生超时。

    ->尝试清除 dhcplease 文件以避免收到 由于静态 IP 分配而在您的情况下不必要的 ARP 请求。

    ->最后:在速度为1000Mbps 的 TI AM62板上、尝试通过以太网以相同的映像引导、因为100Mbps 比我们遵循的数据低10倍、这可能会导致超时。 虽然在您的日志中、我可以看到速度是1000、但不确定这是否正确。

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我将定制电路板的日志发送到此处:  e2e.ti.com/.../log.14_5F00_4_5F00_2025.zip

    尝试将超时更改为5且值 TFTPBLOCKSIZE = 1468之后  

    我认为缩短下载时间没有任何变化。

    在开发套件上、抱歉 出现了速度错误。 我们尝试了速度1000Mbps、前4个帧仍然是0x0。

    谢谢、 Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    在我看到您提供的日志后、我有一些疑问:

    SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.5--v09.00.05 (Kool Koala)')
    Switching: UART -> ETH RMII boot...
    SPL initial stack usage: 13424 bytes
    Trying to boot from eth device

    为什么它显示了 ETH RMII 引导、而我们通过 Foundational_Components 端口1在 AM62x 上支持以太网引导、如此处的文档:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/RGMII/U-Boot/UG-Network-K3.html 中所述

    另外、我与您提供的日志感到困惑、在 Wireshark 日志中、我无法找到使用 Ethertype 0x0的数据包、尽管可以在调试打印中看到。

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    "为什么它显示的是 ETH RMII 引导、而我们通过 RGMII 端口1在 AM62x 上支持以太网引导、如此处的文档所述:"

    => TI 专门设计了我们、可通过 RMII 端口1支持 AM62x 上的 ETH 引导、 我们目前正在定制电路板上使用 RMII 引导。

    "另外、我与您提供的日志感到困惑、在 Wireshark 日志中、我无法找到 Ethertype 0x0的数据包、尽管在调试打印中可以看到这些数据包。"

    => 在 Wireshark 中看不到它、因为这是接收到的前4个帧、而不是发送到服务器。
    因此、要查看前4个帧是0x0、您在接收帧时需要在源代码中添加日志打印。
    关于 Wireshark 中的分析、请查看我以红色突出显示的帧。
    当服务器查询 IP 192.168.1.2的 MAC 地址时、在第5个 ARP 请求(以蓝色突出显示)之前、它没有收到来自 AM62x 电路板的响应
    这与我之前打印的日志匹配。

    您应再次阅读此主题、以清楚地了解此问题。

    谢谢 Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index f40ee1b28bc..5aefabb2a78 100644
    --- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -141,7 +141,7 @@ struct am65_cpsw_priv {
     #ifdef PKTBUFSRX
     #define UDMA_RX_DESC_NUM PKTBUFSRX
     #else
    -#define UDMA_RX_DESC_NUM 4
    +#define UDMA_RX_DESC_NUM 1
     #endif
     
     #define mac_hi(mac)    (((mac)[0] << 0) | ((mac)[1] << 8) |    \

    您能否尝试在 am65-cpsw-nuss.c 驱动程序中进行此更改、看看使用 EtherType 0x0的帧是否减少到1?

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我尝试了更改作为您的补丁。  它仍然有4个帧= 0x0。 我在下面发送了您的日志

    e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025.zip

    谢谢、Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我改变跟随你的补丁. 并更新 UDMA_RX_DESC_NUM =1的所有值

    与之前相比、我看到了一些差异。

    突出显示内容:减少到2、 电路板无响应

    e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025_5F00_2.zip

    谢谢 Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    我正在研究为什么我们在服务器请求时没有从主板得到任何响应。 通过以下更改、您是否看到了与 EtherType 0x0相同的四个帧、或者它是否减少到一个错误帧(EtherType 0x0)?

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我看到一个使用 EtherType 0x0的帧出现故障。  

    e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025_5F00_3.zip

    谢谢、Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    您可以进行以下更改、而不是将"UDMA_RX_DESC_NUM"更改为1、它将耗尽 RX 缓冲区内的所有数据包、并且您不会看到任何错误的帧。

    diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index 9b69f36d04d..ba26c861e3f 100644
    --- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -494,7 +494,12 @@ static int am65_cpsw_send(struct udevice *dev, void *packet, int length)
           struct am65_cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
           struct am65_cpsw_common *common = priv->cpsw_common;
           struct ti_udma_drv_packet_data packet_data;
    -      int ret;
    +      uchar drain_rx_buffers[1530];
    +      int ret = 0;
    +
    +      /* Drain existing packets */
    +      while (ret==0)
    +              ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    
           if (!common->started)
                   return -ENETDOWN; 

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我尝试了更改作为您的补丁。 有2个帧= 0x0。

    e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025_5F00_4.zip

    谢谢、Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 TI-SDK 8.6的 Uboot、这个 am65_cpsw_send() 函数似乎与您使用的函数不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index f40ee1b28bc..8ee6105b0a6 100644
    --- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -438,13 +438,26 @@ out:
            return ret;
     }
     
    +static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length);
    +
     static int am65_cpsw_send(struct udevice *dev, void *packet, int length)
     {
            struct am65_cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
            struct am65_cpsw_common *common = priv->cpsw_common;
            struct ti_udma_drv_packet_data packet_data;
    +       uchar drain_rx_buffers[1530];
            int ret;
     
    +       /* Drain existing packets. In the presence of packets, the
    +        * pkt_length is returned. When there are no packets, 'zero'
    +        * is returned.
    +        */
    +       ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    +       while (ret > 0) {
    +               ret = am65_cpsw_free_pkt(dev, drain_rx_buffers, ret);
    +               ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    +       }
    +
            packet_data.pkt_type = AM65_CPSW_CPPI_PKT_TYPE;
            packet_data.dest_tag = priv->port_id;
            ret = dma_send(&common->dma_tx, packet, length, &packet_data); 

    这是一个基于 SDK 8.6的差异。

    此致、

    中国。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Chintan:

    我尝试了您的补丁、但我仍然看到零帧、

    请查看 下面所附日志的详细信息:

    e2e.ti.com/.../4_5F00_22_5F00_2025.zip

    谢谢、Huy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    您能否尝试将以下内容添加到用于以太网引导的 R5和 A53 defconfig 文件中?

    CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER=64



    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Siddharth

    我已尝试 对 R5和 A53 defconfig 文件进行 CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER=64配置、

    它 仍然是零帧

    请查看 下面所附日志的详细信息:

    e2e.ti.com/.../4_5F00_23_5F00_2025.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    因为仍然有 4. "零帧"并考虑到更新 UDMA_RX_DESC_NUM 最终目的 1. 已将"零帧"的数量减少到 1. 我觉得这是一种设置 CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER=64 未生效。 它应有效地产生于的以下部分 am65-cpsw-nuss.c 正在使用的驱动程序:
    #ifdef PKTBUFSRX
    #define UDMA_RX_DESC_NUM PKTBUFSRX
    CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER 用于设置的值 PKTBUFSRX 在中:
    Include/net-common.h
    其中:
    define PKTBUFSRX CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER  

    或者、您可以尝试更改吗 UDMA_RX_DESC_NUM 最终目的 64 与之前设置为时所做的更改类似 1. ? 如果您开始看到、请告诉我 64 因此、"零帧"。 我想知道数据包是否被覆盖、或者问题是否出在其他地方。

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    我配置了  UDMA_RX_DESC_NUM 为64、启动失败。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    请恢复 UDMA_RX_DESC_NUM 返回 4. 并应用以下 diff:

    @@ -460,9 +473,13 @@ static int am65_cpsw_recv(struct udevice *dev, int flags, uchar **packetp)
     {
            struct am65_cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
            struct am65_cpsw_common *common = priv->cpsw_common;
    +       int ret;
     
            /* try to receive a new packet */
    -       return dma_receive(&common->dma_rx, (void **)packetp, NULL);
    +       ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)packetp, NULL);
    +       if (!ret)
    +               return -ENODATA;
    +       return ret;
     }
     
     static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length)


    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    我尝试了你的补丁程序,我给你下面的日志:

     

    e2e.ti.com/.../4_5F00_23_5F00_2025_5F00_2.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    请测试以下差异:

    diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index f40ee1b28bc..4f03f6c26ec 100644
    --- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -282,6 +282,8 @@ static void am65_cpsw_gmii_sel_k3(struct am65_cpsw_priv *priv,
                            mode, reg);
     }
     
    +static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length);
    +
     static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
     {
            struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
    @@ -290,6 +292,7 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
            struct am65_cpsw_port *port = &common->ports[priv->port_id];
            struct am65_cpsw_port *port0 = &common->ports[0];
            struct ti_udma_drv_chan_cfg_data *dma_rx_cfg_data;
    +       uchar drain_rx_buffers[1530];
            int ret, i;
     
            ret = power_domain_on(&common->pwrdmn);
    @@ -338,6 +341,12 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
                    goto err_dis_tx;
            }
     
    +       ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    +       while (ret > 0) {
    +               ret = am65_cpsw_free_pkt(dev, drain_rx_buffers, ret);
    +               ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    +       }
    +
            /* Control register */
            writel(AM65_CPSW_CTL_REG_P0_ENABLE |
                   AM65_CPSW_CTL_REG_P0_TX_CRC_REMOVE |


    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    我已将以下日志发送给您。 请检查它

    e2e.ti.com/.../4_5F00_24_5F00_2025.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    您可以在中启用调试日志吗 net/net.c net/tftp.c 指定 tispl.bin 并共享日志?

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    net/net.c通过添加启用了调试日志#define DEBUG_NET_PKT 1、并net/tftp.c通过替换debug()为启用了中的调试日志printf()

    下面是完整日志:

    e2e.ti.com/.../4_5F00_24_5F00_2025_5F00_2.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    您对此问题有任何更新吗?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    您可以尝试以下 diff 并共享与其对应的日志吗? 以下比较将用于在配置和启用主机端口之后以及在编程了 RX Flow ID 之后将 am65_cpsw_start ()函数中的数据包溢出段移动到一个位置:

    diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index f40ee1b28bc..0d57dd7e82e 100644
    --- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -282,6 +282,8 @@ static void am65_cpsw_gmii_sel_k3(struct am65_cpsw_priv *priv,
     			mode, reg);
     }
     
    +static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length);
    +
     static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
     {
     	struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
    @@ -290,6 +292,7 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
     	struct am65_cpsw_port *port = &common->ports[priv->port_id];
     	struct am65_cpsw_port *port0 = &common->ports[0];
     	struct ti_udma_drv_chan_cfg_data *dma_rx_cfg_data;
    +	uchar drain_rx_buffers[1530];
     	int ret, i;
     
     	ret = power_domain_on(&common->pwrdmn);
    @@ -373,6 +376,13 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
     	writel(AM65_CPSW_ALE_DEFTHREAD_EN,
     	       common->ale_base + AM65_CPSW_ALE_THREADMAPDEF_REG);
     
    +	ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    +	while (ret > 0) {
    +		dev_err(dev, "draining packet\n");
    +		ret = am65_cpsw_free_pkt(dev, drain_rx_buffers, ret);
    +		ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
    +	}
    +
     	/* PORT x configuration */
     
     	/* Port x Max length register */

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    我看不到任何重大变化。

    请查看以下日志:

    e2e.ti.com/.../5_5F00_12_5F00_2025.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    您能尝试启用一下吗 CONFIG_KEEP_SERVERADDR

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    便启用了 I enabled  CONFIG_KEEP_SERVERADDR、

    这是它的日志: e2e.ti.com/.../5_5F00_13_5F00_2025.zip

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    在 include/net.h 中、能否增加的值 ETH_PACKETS_BOTK_RECV 从32到36? 此更改将帮助我们了解调用 eth_rx ()时接收的4个0x0数据包是否是来自上一个事务的数据包。 如果进行此更改、请检查并告诉我您是否仍看到4个0x0数据包。

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    我仍然看到4个0x0数据包。

    是否需要完整日志?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huy、

    感谢您对其进行测试并共享日志。 您可以测试以下差异吗?

    diff --git a/net/tftp.c b/net/tftp.c
    index 6fdb1a821a8..cc998ee203e 100644
    --- a/net/tftp.c
    +++ b/net/tftp.c
    @@ -879,6 +879,9 @@ void tftp_start(enum proto_t protocol)
            tftp_tsize_num_hash = 0;
     #endif
     
    +       /* Drain existing packets */
    +       eth_rx();
    +
            tftp_send();
     }

    上面的 diff 将让我们知道0x0帧是在响应 tftp_send ()数据包中看到的还是在 tftp 启动之前接收到的。

    此致、
    Siddharth。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Siddharth、

    这是它的日志。

    谢谢、