工具/软件:
尊敬的 TI
在我们的系统中 、我们使用 UART 下载 tiboot3.bin、tispl.bin 通过 tftp 下载 tiboot3.bin、通过 tispl.bin 下载 u-boot.img、我们配置 TFTP blockSize = 65535。
问题是下载 u-boot 的速度比 tiboot3.bin 下载 tispl.bin 的速度慢得多


我们看到它在打印前打印了很长一段时间。
感谢 您的帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI
在我们的系统中 、我们使用 UART 下载 tiboot3.bin、tispl.bin 通过 tftp 下载 tiboot3.bin、通过 tispl.bin 下载 u-boot.img、我们配置 TFTP blockSize = 65535。
问题是下载 u-boot 的速度比 tiboot3.bin 下载 tispl.bin 的速度慢得多


我们看到它在打印前打印了很长一段时间。
感谢 您的帮助。
嗨、Huy、
我对8.6 SDK 与我们在这里使用的9.1进行了比较。 tftpboot 过程中的版本之间存在显著差异。 自2021年版本以来、U-Boot 有两个版本、tftp 性能得到了显著提高。 以下是一些比较结果:
两个 SDK 版本测试是在隔离网络上使用相同的 Ubuntu PC 和 TI EVM 完成的、它们是直接相互连接的。
我需要强调的是,这其中很大一部分取决于 tftp 服务器的反应方式。 这里的 Ubuntu 服务器是可靠的。 因此、我们建议将性能升级到最新的 U-boot。
此致、
Schuyler
在修复 spl.bin 的超时后,以减少4个错误帧的超时,但它已经减慢了在 uboot 加载内核映像的速度,
因此、是否有办法可以缩短 u-boot 在 tispl.bin 处的加载时间、并且不会影响 u-boot 处的内核映像加载?
Hello Huy、您可以使用修改后的超时值构建 tispl.bin 和 u-boot.img、从而减少4个错误帧的超时、请使用从此更改构建的 tispl.bin。 然后、撤销这些更改并使用 u-boot.img build 而不进行更改、这不会影响 u-boot 上内核映像的加载。
您好 Chintan:
我刚刚修复了 SBL 中的超时、但没有缩短下载时间、
前4个错误帧似乎会使 tftp 服务器响应缓慢、并影响 uboot 下载其他文件、因此它在 SBL 中有所改进、但在 uboot 中速度较慢、因此这个超时调整工作周期没有改进、最佳解决方案仍然是将前4个帧全部解为0x0。
我想让你们检查一下 SPL 接收到的前4个帧是否都是0x0?
由于我检查了开发套件和定制电路板、因此打印日志没有理由会影响这一点、而在 Wireshark 日志上、还有一个点是向 Devkit 请求 IP 2次、电路板没有响应、这证明电路板没有接收到帧、或者由于数据错误而跳过、这与我登录时的第一个帧0x0相一致。
我希望你们能找到原因。
下图是您的日志、红色圆圈区域是异常点。

谢谢、
嗯
您好 Chintan:
我在下面为您分享信息:
1.此 DHCP 配置文件 e2e.ti.com/.../dhcpd.zip
2. 设置的 ETH 速度为100Mbps。
3、不、 我使用的系统只有通过 USB 连接到 DEV-KIT-EVM 的主机 PC (Ubuntu 18.4)。
如有任何问题、请告诉我。
谢谢、
嗯
您好 Chintan:
我们使用的定制电路板是 PHY TJA1101B、仅支持100Mbit/s 因此、增加1000Mbps 之后 、我们不再起作用
我们在 tiboot3.bin 加载 tispl.bin 和 tispl.bin 加载 u-boot.img 之间进行了比较。 使用 tiboot3.bin 加载 tispl.bin 时、tispl.bin 加载 u-boot.img 的速度要慢得多。

我们在 dev-kit 和定制板上有 printf 调试日志、 两个4帧参数都是0x0。
硬静态 IP。 因此、电路板不需要要求 DHCP 提供 IP、它会请求立即加载文件。 但前4个帧仍然是0x0、这就是导致4s 超时的原因。
您能专注于前4个帧并将其修复吗?
谢谢、
嗯
您好 Chintan:
日志 dev-kit: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/test_5F00_devkit28_5F00_2_5F00_25.zip
日志定制电路板: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/791/12.17.24_5F00_2.zip
使用 SDK 的默认值的 dev-kit i 配置文件
定制电路板配置文件:
您可以在本文上面的备注部分查看其他日志。
谢谢、
嗯
您好 Chintan:
发送了错误的配置、我将在此处重新发送它
配置文件定制电路板: e2e.ti.com/.../config_5F00_custom_5F00_2.zip
谢谢、
嗯
Hello Huy、感谢您提供这些文件。 我已经完成了之前的回答。 我有几件事你应该尝试:
->您可以在配置文件中将 TFTPBLOCKSIZE 值设置为1468而不是65535、还可以使用最新版本中的 am62x_evm_a53_ethboot_defconfig。
->超时值为5000UL 而非1000UL。 根据您之前的日志、我可以看到传输"u-boot.img"期间发生超时。
->尝试清除 dhcplease 文件以避免收到 由于静态 IP 分配而在您的情况下不必要的 ARP 请求。
->最后:在速度为1000Mbps 的 TI AM62板上、尝试通过以太网以相同的映像引导、因为100Mbps 比我们遵循的数据低10倍、这可能会导致超时。 虽然在您的日志中、我可以看到速度是1000、但不确定这是否正确。
此致、
中国。
您好 Chintan:
我将定制电路板的日志发送到此处: e2e.ti.com/.../log.14_5F00_4_5F00_2025.zip
尝试将超时更改为5且值 TFTPBLOCKSIZE = 1468之后
我认为缩短下载时间没有任何变化。
在开发套件上、抱歉 出现了速度错误。 我们尝试了速度1000Mbps、前4个帧仍然是0x0。
谢谢、 Huy
您好 Huy、
在我看到您提供的日志后、我有一些疑问:
SYSFW ABI: 3.1 (firmware rev 0x0009 '9.0.5--v09.00.05 (Kool Koala)') Switching: UART -> ETH RMII boot... SPL initial stack usage: 13424 bytes Trying to boot from eth device
为什么它显示了 ETH RMII 引导、而我们通过 Foundational_Components 端口1在 AM62x 上支持以太网引导、如此处的文档:https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62X/latest/exports/docs/linux/RGMII/U-Boot/UG-Network-K3.html 中所述
另外、我与您提供的日志感到困惑、在 Wireshark 日志中、我无法找到使用 Ethertype 0x0的数据包、尽管可以在调试打印中看到。
此致、
中国。
您好 Chintan:
"为什么它显示的是 ETH RMII 引导、而我们通过 RGMII 端口1在 AM62x 上支持以太网引导、如此处的文档所述:"
=> TI 专门设计了我们、可通过 RMII 端口1支持 AM62x 上的 ETH 引导、 我们目前正在定制电路板上使用 RMII 引导。
"另外、我与您提供的日志感到困惑、在 Wireshark 日志中、我无法找到 Ethertype 0x0的数据包、尽管在调试打印中可以看到这些数据包。"
=> 在 Wireshark 中看不到它、因为这是接收到的前4个帧、而不是发送到服务器。
因此、要查看前4个帧是0x0、您在接收帧时需要在源代码中添加日志打印。
关于 Wireshark 中的分析、请查看我以红色突出显示的帧。
当服务器查询 IP 192.168.1.2的 MAC 地址时、在第5个 ARP 请求(以蓝色突出显示)之前、它没有收到来自 AM62x 电路板的响应
这与我之前打印的日志匹配。

您应再次阅读此主题、以清楚地了解此问题。

谢谢 Huy
您好 Huy、
diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
index f40ee1b28bc..5aefabb2a78 100644
--- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
+++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
@@ -141,7 +141,7 @@ struct am65_cpsw_priv {
#ifdef PKTBUFSRX
#define UDMA_RX_DESC_NUM PKTBUFSRX
#else
-#define UDMA_RX_DESC_NUM 4
+#define UDMA_RX_DESC_NUM 1
#endif
#define mac_hi(mac) (((mac)[0] << 0) | ((mac)[1] << 8) | \
您能否尝试在 am65-cpsw-nuss.c 驱动程序中进行此更改、看看使用 EtherType 0x0的帧是否减少到1?
此致、
中国。
您好 Chintan:
我尝试了更改作为您的补丁。 它仍然有4个帧= 0x0。 我在下面发送了您的日志
e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025.zip

谢谢、Huy
您好 Chintan:
我改变跟随你的补丁. 并更新 UDMA_RX_DESC_NUM =1的所有值
与之前相比、我看到了一些差异。
突出显示内容:减少到2、 电路板无响应


e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025_5F00_2.zip
谢谢 Huy
您好 Chintan:
我看到一个使用 EtherType 0x0的帧出现故障。

e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025_5F00_3.zip
谢谢、Huy
您好 Huy、
您可以进行以下更改、而不是将"UDMA_RX_DESC_NUM"更改为1、它将耗尽 RX 缓冲区内的所有数据包、并且您不会看到任何错误的帧。
diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
index 9b69f36d04d..ba26c861e3f 100644
--- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
+++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
@@ -494,7 +494,12 @@ static int am65_cpsw_send(struct udevice *dev, void *packet, int length)
struct am65_cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
struct am65_cpsw_common *common = priv->cpsw_common;
struct ti_udma_drv_packet_data packet_data;
- int ret;
+ uchar drain_rx_buffers[1530];
+ int ret = 0;
+
+ /* Drain existing packets */
+ while (ret==0)
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
if (!common->started)
return -ENETDOWN;
此致、
中国。
您好 Chintan:
我尝试了更改作为您的补丁。 有2个帧= 0x0。
e2e.ti.com/.../17_5F00_4_5F00_2025_5F00_4.zip

谢谢、Huy
您好 Huy、
diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
index f40ee1b28bc..8ee6105b0a6 100644
--- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
+++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
@@ -438,13 +438,26 @@ out:
return ret;
}
+static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length);
+
static int am65_cpsw_send(struct udevice *dev, void *packet, int length)
{
struct am65_cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
struct am65_cpsw_common *common = priv->cpsw_common;
struct ti_udma_drv_packet_data packet_data;
+ uchar drain_rx_buffers[1530];
int ret;
+ /* Drain existing packets. In the presence of packets, the
+ * pkt_length is returned. When there are no packets, 'zero'
+ * is returned.
+ */
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
+ while (ret > 0) {
+ ret = am65_cpsw_free_pkt(dev, drain_rx_buffers, ret);
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
+ }
+
packet_data.pkt_type = AM65_CPSW_CPPI_PKT_TYPE;
packet_data.dest_tag = priv->port_id;
ret = dma_send(&common->dma_tx, packet, length, &packet_data);
这是一个基于 SDK 8.6的差异。
此致、
中国。
您好 Chintan:
我尝试了您的补丁、但我仍然看到零帧、

请查看 下面所附日志的详细信息:
e2e.ti.com/.../4_5F00_22_5F00_2025.zip
谢谢、Huy
您好、 Siddharth
我已尝试 对 R5和 A53 defconfig 文件进行 CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER=64配置、
它 仍然是零帧


请查看 下面所附日志的详细信息:
e2e.ti.com/.../4_5F00_23_5F00_2025.zip
谢谢、
嗯
您好 Huy、
因为仍然有 4. "零帧"并考虑到更新 UDMA_RX_DESC_NUM 最终目的 1. 已将"零帧"的数量减少到 1. 我觉得这是一种设置 CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER=64 未生效。 它应有效地产生于的以下部分 am65-cpsw-nuss.c 正在使用的驱动程序:
#ifdef PKTBUFSRX
#define UDMA_RX_DESC_NUM PKTBUFSRX
和 CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER 用于设置的值 PKTBUFSRX 在中:
Include/net-common.h
其中:
define PKTBUFSRX CONFIG_SYS_RX_ETH_BUFFER
或者、您可以尝试更改吗 UDMA_RX_DESC_NUM 最终目的 64 与之前设置为时所做的更改类似 1. ? 如果您开始看到、请告诉我 64 因此、"零帧"。 我想知道数据包是否被覆盖、或者问题是否出在其他地方。
此致、
Siddharth。
您好 Huy、
请恢复 UDMA_RX_DESC_NUM 返回 4. 并应用以下 diff:
@@ -460,9 +473,13 @@ static int am65_cpsw_recv(struct udevice *dev, int flags, uchar **packetp)
{
struct am65_cpsw_priv *priv = dev_get_priv(dev);
struct am65_cpsw_common *common = priv->cpsw_common;
+ int ret;
/* try to receive a new packet */
- return dma_receive(&common->dma_rx, (void **)packetp, NULL);
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)packetp, NULL);
+ if (!ret)
+ return -ENODATA;
+ return ret;
}
static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length)您好 Siddharth、
我尝试了你的补丁程序,我给你下面的日志:
e2e.ti.com/.../4_5F00_23_5F00_2025_5F00_2.zip
谢谢、
嗯
您好 Huy、
请测试以下差异:
diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
index f40ee1b28bc..4f03f6c26ec 100644
--- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
+++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
@@ -282,6 +282,8 @@ static void am65_cpsw_gmii_sel_k3(struct am65_cpsw_priv *priv,
mode, reg);
}
+static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length);
+
static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
{
struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
@@ -290,6 +292,7 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
struct am65_cpsw_port *port = &common->ports[priv->port_id];
struct am65_cpsw_port *port0 = &common->ports[0];
struct ti_udma_drv_chan_cfg_data *dma_rx_cfg_data;
+ uchar drain_rx_buffers[1530];
int ret, i;
ret = power_domain_on(&common->pwrdmn);
@@ -338,6 +341,12 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
goto err_dis_tx;
}
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
+ while (ret > 0) {
+ ret = am65_cpsw_free_pkt(dev, drain_rx_buffers, ret);
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
+ }
+
/* Control register */
writel(AM65_CPSW_CTL_REG_P0_ENABLE |
AM65_CPSW_CTL_REG_P0_TX_CRC_REMOVE |您好 Siddharth、
我已将以下日志发送给您。 请检查它
e2e.ti.com/.../4_5F00_24_5F00_2025.zip
谢谢、
嗯
您好 Siddharth、
我net/net.c通过添加启用了调试日志#define DEBUG_NET_PKT 1、并net/tftp.c通过替换debug()为启用了中的调试日志printf()。
下面是完整日志:
e2e.ti.com/.../4_5F00_24_5F00_2025_5F00_2.zip
谢谢、
嗯
您好 Huy、
您可以尝试以下 diff 并共享与其对应的日志吗? 以下比较将用于在配置和启用主机端口之后以及在编程了 RX Flow ID 之后将 am65_cpsw_start ()函数中的数据包溢出段移动到一个位置:
diff --git a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
index f40ee1b28bc..0d57dd7e82e 100644
--- a/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
+++ b/drivers/net/ti/am65-cpsw-nuss.c
@@ -282,6 +282,8 @@ static void am65_cpsw_gmii_sel_k3(struct am65_cpsw_priv *priv,
mode, reg);
}
+static int am65_cpsw_free_pkt(struct udevice *dev, uchar *packet, int length);
+
static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
{
struct eth_pdata *pdata = dev_get_platdata(dev);
@@ -290,6 +292,7 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
struct am65_cpsw_port *port = &common->ports[priv->port_id];
struct am65_cpsw_port *port0 = &common->ports[0];
struct ti_udma_drv_chan_cfg_data *dma_rx_cfg_data;
+ uchar drain_rx_buffers[1530];
int ret, i;
ret = power_domain_on(&common->pwrdmn);
@@ -373,6 +376,13 @@ static int am65_cpsw_start(struct udevice *dev)
writel(AM65_CPSW_ALE_DEFTHREAD_EN,
common->ale_base + AM65_CPSW_ALE_THREADMAPDEF_REG);
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
+ while (ret > 0) {
+ dev_err(dev, "draining packet\n");
+ ret = am65_cpsw_free_pkt(dev, drain_rx_buffers, ret);
+ ret = dma_receive(&common->dma_rx, (void **)&drain_rx_buffers, NULL);
+ }
+
/* PORT x configuration */
/* Port x Max length register */
此致、
Siddharth。
您好 Siddharth、
我看不到任何重大变化。
请查看以下日志:
e2e.ti.com/.../5_5F00_12_5F00_2025.zip
谢谢、
嗯
您好 Siddharth、
便启用了 I enabled CONFIG_KEEP_SERVERADDR、
这是它的日志: e2e.ti.com/.../5_5F00_13_5F00_2025.zip
谢谢、
嗯
您好 Huy、
感谢您对其进行测试并共享日志。 您可以测试以下差异吗?
diff --git a/net/tftp.c b/net/tftp.c
index 6fdb1a821a8..cc998ee203e 100644
--- a/net/tftp.c
+++ b/net/tftp.c
@@ -879,6 +879,9 @@ void tftp_start(enum proto_t protocol)
tftp_tsize_num_hash = 0;
#endif
+ /* Drain existing packets */
+ eth_rx();
+
tftp_send();
}
上面的 diff 将让我们知道0x0帧是在响应 tftp_send ()数据包中看到的还是在 tftp 启动之前接收到的。
此致、
Siddharth。