This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SITARA-DDR-CONFIG-TOOL:DDR - DRAM 时序 B 中的哪个参数使 CS_n's 延迟时间?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511553/sitara-ddr-config-tool-which-parameter-in-ddr---dram-timing-b-make-cs_n-s-delay-time

主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我的客户正在定制电路板上开发 AM625x。

在测试中、DDR 调优未完成。

我们使用 SysConfig DDR 条件工具进行调优。

问题:

DDR 中的哪个参数- DRAM 时序 B 使得 CS_n 的延迟时间变长?

该工具上有很多参数。

我不能只理解该工具的手册...

此致、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GR、没有可直接设置的参数来控制它。  在引导期间由 DDR 驱动程序执行的 DDR 训练过程将负责对齐相应的信号。  为了使训练算法正常工作、DDR 寄存器配置工具必须表示与您使用的存储器相关的所有时序和参数。  有关详细信息、请查看工具中的自述文件链接。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的信息。

    我明白。

    我将查看 DDR4的数据表并确认这些参数。

    此致、

    GR