工具/软件:
您好、TI 专家!
关于 HSM:的开发、我想知道三个问题
1. TI 提供的安全资源如下:
我的问题是:HSM 协议栈是否只能在 HSM M4内核上运行? HSM 协议栈能否在 TIFS M4内核上运行?
根据以下数据表、是否只有具有功能安全功能的 AM62X 芯片在内部配备了 HSM M4内核。否则、不会有 HSM M4内核?
3.我可以在哪里申请此软件包 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0 或 TI 更高版本
此致、
Li
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、TI 专家!
关于 HSM:的开发、我想知道三个问题
1. TI 提供的安全资源如下:
我的问题是:HSM 协议栈是否只能在 HSM M4内核上运行? HSM 协议栈能否在 TIFS M4内核上运行?
根据以下数据表、是否只有具有功能安全功能的 AM62X 芯片在内部配备了 HSM M4内核。否则、不会有 HSM M4内核?
3.我可以在哪里申请此软件包 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0 或 TI 更高版本
此致、
Li
您好:
1. 否、HSM 栈只能在 HSM 内核上运行。
我们使用 AM6232ATCGHAALW soc 进行开发、它只有一个 M4内核。 这是否意味着我们不能使用此芯片来开发自己的 HSM 堆栈?
以下图片中的 SMS 中的两个 M4内核可能与上图中的 M4内核不同?
2. 无论功能安全或非功能安全器件如何、HSM 内核始终存在。[/报价]"功能安全"是什么意思? 如果 SOC 支持"功能安全"、那么它可用于 μ?
[引述 userid="531297" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507878/am623-hsm-development/5795232 #579532"]3、我会检查并回复您。
[/报价]期待您的答复!
此致、
Li
下图中 SMS 内的两个 M4内核可能与上图中的 M4内核不同、右?
正确。 数据表中提到的只是通用 M4F 内核。 安全子系统还承载两个 Cortex-M 内核、称为 HSM 和 TIFS 内核。
"功能安全"是什么意思? 如果 SOC 支持"功能安全"、则它可以用于?
请创建一个单独的主题、以便将其引导至安全专家。
您好:
请创建一个单独的线程、以便将其引导至安全专家。
我找到了这个问题的答案。
除了前面提到的 TI 软件包中包含 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0或更高版本外、我们还想了解与 HSM 相关的硬件信息、以下硬件手册并未详细介绍 HSM。
:在此链接中找不到任何与 HSM 相关的简介文档
https://www.ti.com/secureresources/AM62X-RESTRICTED-SECURITY
此致、
Li
您好:
除了前面提到的 TI 软件包中包含 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0或更高版本外、我们还想了解与 HSM 相关的硬件信息、以下硬件手册并未详细介绍 HSM。
[/报价]这个问题呢? 我们希望自行开发 HSM 协议栈、但没有任何有关 TI HSM 的文档。
此致、
Li