This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:HSM 开发

Guru**** 2430320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507878/am623-hsm-development

器件型号:AM623

工具/软件:

您好、TI 专家!

关于 HSM:的开发、我想知道三个问题

1. TI 提供的安全资源如下:

我的问题是:HSM 协议栈是否只能在 HSM M4内核上运行? HSM 协议栈能否在 TIFS M4内核上运行?

根据以下数据表、是否只有具有功能安全功能的 AM62X 芯片在内部配备了 HSM M4内核。否则、不会有 HSM M4内核?




3.我可以在哪里申请此软件包 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0 或 TI 更高版本


https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1459196/am62a7-issues-with-hsm_care_package_kit_v00-08-0-on-am62ax/5599507?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HSM_CARE_PACKAGE#5599507

此致、
Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.不可以、HSM 协议栈只能在 HSM 内核上运行。

    2、HSM 内核始终存在,不受功能安全或非功能安全部件的影响。

    3、我会检查并回复您。

    BR, Prashant  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1. 否、HSM 栈只能在 HSM 内核上运行。

    我们使用 AM6232ATCGHAALW soc 进行开发、它只有一个 M4内核。 这是否意味着我们不能使用此芯片来开发自己的 HSM 堆栈?

    以下图片中的 SMS 中的两个 M4内核可能与上图中的 M4内核不同?

    2. 无论功能安全或非功能安全器件如何、HSM 内核始终存在。[/报价]

    "功能安全"是什么意思? 如果 SOC 支持"功能安全"、那么它可用于 μ?

    [引述 userid="531297" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507878/am623-hsm-development/5795232 #579532"]

    3、我会检查并回复您。

    [/报价]

    期待您的答复!

    此致、
    Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下图中 SMS 内的两个 M4内核可能与上图中的 M4内核不同、右?

    正确。 数据表中提到的只是通用 M4F 内核。 安全子系统还承载两个 Cortex-M 内核、称为 HSM 和 TIFS 内核。

    "功能安全"是什么意思? 如果 SOC 支持"功能安全"、则它可以用于?

    请创建一个单独的主题、以便将其引导至安全专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请创建一个单独的线程、以便将其引导至安全专家。

    我找到了这个问题的答案。

    除了前面提到的 TI 软件包中包含 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0或更高版本外、我们还想了解与 HSM 相关的硬件信息、以下硬件手册并未详细介绍 HSM。

    :在此链接中找不到任何与 HSM 相关的简介文档

    https://www.ti.com/secureresources/AM62X-RESTRICTED-SECURITY


    此致、
    Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    此问题上是否有任何新进展?
    此致、
    Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请问有关 HSM CARE 套件的用例。 客户应联系第三方(如 HSM 协议栈的 Vector)。

    此致、

    Prashant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid="565545" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1507878/am623-hsm-development/5796923 #5796923"]

    除了前面提到的 TI 软件包中包含 HSM_CARE_PACKAGE_KIT_v00.08.0或更高版本外、我们还想了解与 HSM 相关的硬件信息、以下硬件手册并未详细介绍 HSM。

    [/报价]

    这个问题呢? 我们希望自行开发 HSM 协议栈、但没有任何有关 TI HSM 的文档。

    此致、
    Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li  

    您指的是什么硬件手册?  您是否可以访问安全手册和密钥编写器等(这些仅在 NDA 下共享)。

    请注意、目前我们没有任何支持模型来帮助您进行 HSM 开发。 这些软件包按原样提供、在公共领域提供有限支持或不提供支持。  

    此致

    Mukul