This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L-PROCESSOR-SDK:TISPL 打印错误。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1509418/am62l-processor-sdk-error-prints-from-tispl

器件型号:AM62L-PROCESSOR-SDK

工具/软件:

您好:

我更新了一些需要正确引导具有1GB DDR 的定制电路板的更改。 电路板正常启动、直到有用户空间。 但我发现下面附上了一些错误打印件。它是否影响板,如何克服这些错误打印件。

 reboot: Restarting system
NOTICE:  bl1_plat_arch_setup arch setup 
NOTICE:  Booting Trusted Firmware
NOTICE:  BL1: v2.12.0(release):a36507324-dirty
NOTICE:  BL1: Built : 05:35:22, Apr 29 2025
NOTICE:  lpdd4_init <-- 
NOTICE:  DDR ram size =40000000 
NOTICE:  bl1_platform_setup DDR init done
NOTICE:  k3_bl1_handoff ENTERING WFI - end of bl1
NOTICE:  BL31: v2.12.0(release):a36507324-dirty
NOTICE:  BL31: Built : 05:35:22, Apr 29 2025
ERROR:   Failed to get response (-19)
ERROR:   Transfer send failed (-19)
ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supported

U-Boot SPL 2025.01-ge92ebf9f7bcb (Apr 28 2025 - 11:07:19 +0000)
SPL initial stack usage: 1744 bytes
Trying to boot from MMC2
ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supported


U-Boot 2025.01-ge92ebf9f7bcb (Apr 28 2025 - 11:07:19 +0000)

SoC:   AM62LX SR1.0 HS-FS
Model: iG-RainboW-G69M-TI-AM62LX OSM
DRAM:  1 GiB
ERROR:   Agent 0 Protocol 0x10 Message 0x7: not supported
Core:  59 devices, 27 uclasses, devicetree: separate
MMC:   mmc@fa10000: 0, mmc@fa00000: 1
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial@2800000
Out:   serial@2800000
Err:   serial@2800000

Board Info:
        BSP Version               : iG-PRITZ-SC-01-R1.0-REL0.1-Linux6.12.13
        SOM Version               : iG-PRITZ-AP-01-R1.0
Net:   ADIN1300 PHY detected at addr 4

Warning: ethernet@8000000port@1 MAC addresses don't match:
Address in ROM is               44:6b:1f:35:33:54
Address in environment is       a0:cd:f3:77:ef:49
eth0: ethernet@8000000port@1 [PRIME]
Hit any key to stop autoboot:  0 


错误:未能获得响应(-19)
错误:传输发送失败(-19)
错误:代理0协议0x10消息0x7:不支持

--此致、
Dheeraj k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    这些消息是无害的、可以忽略。 它们实际上并不是一个错误。

    仅供参考-前两条消息(-19错误)不再显示在我们的内部 SDK 每夜版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    Im 使用相同的 SDK ,但只是修改了 ATF 与我们各自的 DDR 文件。那么为什么这些打印要来,这是否与 optee 有关? 因为我给了 compilling 命令,因为 spd=none。(因为 e2e 平台中的一些其他问题,我被告知要更改)。

    --此致、
    Dheeraj K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    这些消息不是由于您的代码更改所致。 它们存在于 SDK11.0预编译的 U-Boot 二进制文件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bin:

    由于我一直在使用相同的 SDK、其中不包括这些照片、因此我也不应该获得这些照片。

     每夜构建的内部 SDK :您是指此 SDK 尚未发布吗? 在已发布的 SDK 中、是否有这些图片而不更新我的更改?
     使用 Yocto 编译的二进制文件测试 EVK 板时、我没有注意到这些打印件。

    -- Dheeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     每夜构建的内部 SDK :您是指此 SDK 尚未发布吗? 在已发布的 SDK 中、是否有这些照片而不更新我的更改?

    是的。