This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:DPI 16位支持

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1510669/tda4ven-q1-dpi-16-bit-support

器件型号:TDA4VEN-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户参考 EVM 来设计自己的 SCH。 下面是使用 DATA0-DATA15进行 DPI 到 HDMI 转换的电路。 我们的客户只希望使用 DATA0-DATA15进行显示、并将 DATA16-DATA23用于其他应用。 他们想知道是否需要进行任何其他硬件和软件修改来支持该功能。 谢谢。

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Xingyu:

    但是、数据线 D0到 D15上从 DSS 的输出格式是什么? 他们是否仍计划使用 RGB 格式?  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    n‘t 对格式没有特定要求。 它们使用 DPI 进行备份显示。 因此、它们只需要通过 HDMI 正常显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    不会认为 HDMI 编码器可以支持16位数据、但可以、DSS 可以通过16位接口输出。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的答复。 我们检查了 HDMI 编码器、发现它不支持 RGB565。 我们支持 BT.656和 BT.1120、对吧?

    BT.656使用位0-9、BT1120使用位0-19?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    是的、是这样。 如果 HDMI 编码器可以支持 BT656或 BT1120、它可以分别在 D0-9或 D0-19数据线上输出。  

    但是、如果编码器需要单独的 SYNC 信号、则输出格式将为 RGB、然后使用 D0-7、D0-15或 D0-23数据线。

    此致、

    Brijesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    感谢您的确认。 因此、对于 BT656/BT1120、我们不需要外部 SYNC 信号、这意味着不使用 HS/DE/VS。 我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu:

    是的、是这样。  

    此致、

    Brijesh