This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:EMC 测试、Y5引脚上发出大功率

Guru**** 2482435 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1503928/am62p-q1-emc-test-high-power-emitted-on-y5-pin

器件型号:AM62P-Q1
主题:AM62P 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

本地客户正在使用其 AM62P 产品进行 EMC 测试。

他们发现 Y5引脚上发出大功率、导致测试失败。 EMit 频率为1.6GHz。

1.该引脚属于 EMIF I/F、必须添加外部电阻。 因此它不能从内层布线。

2.客户用 K3conf 检查时钟, 有很多的800MHz 和400MHz 时钟,例如 MCU_R5F/GPU 频率。 这些内核/HWA 无法关断或更改频率。

我可以请求您的帮助来提供降低此引脚辐射强度的建议吗?

非常感谢!

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yong、

    感谢您的查询。

    您能否详细描述一下所看到的问题、包括供我在内部检查的任何波形。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Sreenivasa。

    以下是使用频谱探头检测到的 Y5球上的辐射强度。

    请帮助检查

    非常感谢!

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Yong、

    该信息是部分要分析的。

    DDR0_CAL0是校准电阻器。 不确定发射的原因。

    是否存在高速布线或电阻附近任何其他可能成为问题原因的电路。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户没有进一步请求、请关闭此项

    谢谢、Sreenivasa。

    Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yong、

    谢谢你。

    如果客户是根本原因导致了问题、请采取哪些措施。

    此致、

    Sreenivasa.