主题:AM62P 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的专家:
本地客户正在使用其 AM62P 产品进行 EMC 测试。
他们发现 Y5引脚上发出大功率、导致测试失败。 EMit 频率为1.6GHz。

1.该引脚属于 EMIF I/F、必须添加外部电阻。 因此它不能从内层布线。
2.客户用 K3conf 检查时钟, 有很多的800MHz 和400MHz 时钟,例如 MCU_R5F/GPU 频率。 这些内核/HWA 无法关断或更改频率。
我可以请求您的帮助来提供降低此引脚辐射强度的建议吗?
非常感谢!
Yong