This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62L:使用与 PMIC 相同的电源轨为 VDDA_3P3_USB 供电

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1511349/am62l-power-vdda_3p3_usb-with-the-same-rail-as-the-pmic

器件型号:AM62L

工具/软件:

您好、

AM62L 的 PDN 提到了 VDDA_3P3_USB VDDA_3P3_SDIO 应并行通过外部直流/直流转换器为电源轨供电 TPS6521401 。 但是、如果 PMIC 仅由3.3V 电源供电、是否可以移除该直流/直流转换器? 确保 VDDA_3P3_USB、VDDA_3P3_SDIO (带电源开关)和 TPS6521401连接到同一个3.3V 电源轨、或者这是否会导致电源时序问题?

谢谢!

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marinus、

    感谢您的联系。 将3.3V 前置稳压器直接连接到"VDDA_3P3_USB"等 SoC 电源轨、在技术上可以在正常条件下正常工作、但不建议这样做。 以下是一些原因:   

    • 如果在任何 SoC 电源轨上检测到故障或触发冷复位、则需要对外部3.3V 分立式电源轨进行下电上电。 这由其中一个 PMIC GPIO 处理、该 GPIO 预先配置为启用/禁用外部3.3V 电源轨。  

    • 如果软件(I2C)或硬件(通过将 PMIC 使能引脚拉至低电平)发送关闭请求、则外部3.3V IO 将保持供电状态、从而为 SoC 电源域创建未知状态。   

    • 使用外部电源轨(电源开关或直流/直流)还可以在3.3V 上检测到故障时立即将 SoC PORz 拉至低电平、因为客户可以组合 PMIC 和直流/直流电源正常信号、如下图所示(以黄色突出显示)。  

      

    谢谢、

    Brenda