This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AP-Q1:McASP RX 时钟生成

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515116/tda4ap-q1-mcasp-rx-clock-generation

器件型号:TDA4AP-Q1

工具/软件:

您好、

我正在开发基于 TDA4芯片的定制电路板、旨在在 I2S 模式下启用 McASP 接口。 TDA4应在 McASP0_ACLKR 和 McASP0_AFSR 引脚上生成这两个时钟。 TDA4仅接收音频数据、因此只有 RX 侧处于活动状态并进行连接。

在 I2S 模式下运行时、Linux DaVinci -McASP 驱动程序默认为同步模式(SYNC)。

当 CFG_ACLKXCTL[ASYNC]位设置为0 (同步模式)时、FS 时钟不通过 RX 引脚路由。 但是、 如果 将该位设置为1 (异步模式)、但不进行任何其他更改、时钟输出将按预期工作。

您能否确认这是否为预期行为? 具体来说:

  • 在同步模式下、TX 和 RX 时钟(MCASP0_ACLKX 和 MCASP0_AFSX)是否仅生成、且 MCASP0_ACLKR 和 MCASP0_AFSR 引脚未使用?
  • 除了驱动器实现之外、是否有任何其他限制会阻止 McASP 接口在只有接收器侧处于运行状态时以异步模式运行?

此致、
Bogdan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogdan、

    [引述 userid="623903" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515116/tda4ap-q1-mcasp-rx-clock-generation

    您能否确认这是否为预期行为? 具体来说:

    • 在同步模式下、TX 和 RX 时钟(MCASP0_ACLKX 和 MCASP0_AFSX)是否仅生成、且 MCASP0_ACLKR 和 MCASP0_AFSR 引脚未使用?
    [/报价]

    TRM 指出:"当 MCASP 的发送器和接收器(不来自同一串行器)配置为 同步运行时、接收器可以选择使用 ACLKX 作为串行时钟。"

    寄存器说明指出:"0同步。 发送时钟和帧同步为发送和接收部分提供源。"

    因此、如果 McASP 设置为同步、则会出现、接收时钟和帧同步不激活。 因此、该行为是预期行为。 但是、时钟确实来自同一个源、因此如果 McASP 设置为异步并且发送和接收分频器相等、则具有相同的意义。

    Unknown 说:
    除了驱动程序实现之外、是否还有任何其他限制会阻止 McASP 接口在只有接收器侧处于活动状态时在异步模式下运行?

    不、不应该有。


    您能否通读本文档并查看它是否回答了您的任何其他问题: https://www.ti.com/lit/an/sprack0/sprack0.pdf 

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    感谢您的及时和准确的答复,这是真的很有帮助。

    此致、
    Bogdan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bogdan、

    我假设该线程已解决、并将关闭它。

    此致、
    Jared