This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以在 SDK9.2中使用 Keywriter?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1515291/can-keywriter-used-in-sdk9-2

部件号:am62a

工具/软件:

尊敬的专家:

客户希望使用 SDK9.2 SDK 来编译 Keywriter、因为我们帮助他们在 SDK9.2中启用 NOR 闪存驱动程序、他们希望  在 Keywriter 完成后执行二进制 cp (从备用地址0x4000 cp 到0x0)、因此他们必须使用 SDK9.2、但现在发生了一些错误、我不确定 SDK9.0和 SDK9.2 Keywriter 构建是否有任何差异。 他们可以成功地在 SDK9.0中运行 Keywriter 编译、因此我想再次向您检查是否存在差异。

BR、

Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误日志:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    我还可以尝试使用 EVM、使用默认的 Keywriter 包并安装在 SDK9.2中、然后进行编译、我可以尝试使用 EVM、错误日志如下所示、与客户日志相同。

    正在启动密钥写入
    已启用 VPP
    找到的密钥证书:0x43c17c80
    Keywriter 调试响应:0x43c17c80
    发生错误...

    BR、

    Biao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SDK v9.2上的以下补丁应该可以解决该问题:

    allsocs:dm/sciclient:添加回 key_writer 消息 support·TexasInstruments/mcupsdk-core-k3@8e1cd7f

    请注意、建议仅针对 Keywriter 包坚持使用上述 SDK 版本。 如果需要任何内容、客户应在该 SDK 版本中添加该内容。

    此致、

    Prashant