部件号:am62a
工具/软件:
尊敬的专家:
客户希望使用 SDK9.2 SDK 来编译 Keywriter、因为我们帮助他们在 SDK9.2中启用 NOR 闪存驱动程序、他们希望 在 Keywriter 完成后执行二进制 cp (从备用地址0x4000 cp 到0x0)、因此他们必须使用 SDK9.2、但现在发生了一些错误、我不确定 SDK9.0和 SDK9.2 Keywriter 构建是否有任何差异。 他们可以成功地在 SDK9.0中运行 Keywriter 编译、因此我想再次向您检查是否存在差异。
BR、
Biao