e2e.ti.com/.../readme_5F00_9.2.md.tar.gz
工具/软件:
尊敬的 Christina:
首先、我想让大家了解一下问题以及已经完成的工作。 存在存储器泄漏问题、TI 提供的解决方案是用于 SDK9.2和 tidl 工具的补丁。 对比
tidl_tools GitHub 上未列出 Tools 版本(10.01.03.03)、而是补丁的一部分。 我总共收到了以下软件包:
1. c7x-mma-tidl.tar.gz
2. mmalib_obj_C7120_10_01_01_00.tar.gz
3. tidl_tools.tar.gz
4. ONNX_Dependencies.zip 及以下内容:
- onnx_1.15.0_aragoj7.tar.gz
- onnx_1.15.0_x86_u22.tar.gz
- onnxruntime_tidl-1.15.0-cp310-cp310-linux_aarch64.whl
- onnxruntime_tidl-1.15.0-cp310-cp310-linux_x86_64.whl
我 laso 收到了一个自述文件(随附)、其中包含如何编译 SDK 以及构建 tidl_tools 环境的确切说明。
SDK 已成功构建、创建的 SDK 卡已启动并运行。 我遵循了 "SDK 设置"和 "EVM 设置"步骤中的所有要求。
对于 tidl 工具、自述文件中有一个单独的部分: TIDL 主机仿真设置。 我认为第2步中有一个拼写错误、说明将现有的 onnx_1.14.0_aragoj7替换为 onnx_1.15.0_aragoj7。
但是对于 tidl_tools、osrt_deps 文件夹不包括这些文件夹、因此我只使用了 ONNX_Dependencies.zip 中包含的 onnx_1.15.0_x86_u22。
我还使用了最新的10.01.04.00版本、下载它并将其用作 tidl_tools 的起点。 尽管我已经有 onnxruntime_tidl1.15和 onnx_1.15.0_x86_u22、但我仍然遵循了步骤1和2 。
我完成了按照步骤3中的要求、用 TI 提供的 tidl 文件夹替换。
工件的构建没有问题、但是我在使用补丁构建的2个不同电路板上收到了图形失败等错误。
谢谢您、
Alex。